아날로그 디자인 학술지

전원 및 신호 체인 기술 엔지니어의 엔지니어들이 작성한 통찰력.

20년의 분기별 간행물을 기념하여 아날로그 디자인 학술지는 엔지니어가 엔지니어를 위해 작성한 강력한 기술 통찰력을 제공합니다. 신중하게 선별된 이 독점 기사들은 초보자 및 숙련된 엔지니어가 최신 애플리케이션 및 아날로그 회로에 대한 지식을 향상시킬 수 있도록 도와줍니다.

새 기사

Selecting output caps for buck converters based on Zout and load slew rates

모바일 장치, 서버, 스토리지 및 통신 장비 및 클라우드 컴퓨팅 인프라에 대한 수요가 증가함에 따라 증가된 컴퓨팅 파워, 높은 효율 및 더 높은 전력 밀도가 필요해졌습니다.

Easily improve the performance of analog circuits with decompensated amplifiers (Rev. A)

비보상 증폭기는 성능을 향상시키기 위해 안정성을 감소시킨 증폭기, 즉 연산 증폭기입니다.

High-side current sources for industrial applications

전류 기반 신호는 거친 산업용 환경에서 전압 기반 신호보다 높은 잡음 내성을 제공하기 때문에 산업용 애플리케이션에서 전류 소스를 사용하는 것이 널리 사용되고 있습니다.

A comparison of battery-charger topologies for portable applications

배터리로 구동되는 전자 장치는 개인용 전자 장치 공간 밖의 부문에서 널리 사용되고 있습니다. 이러한 애플리케이션은 서로 다른 전압 및 전류를 필요로 하므로 배터리 화학 및 구성이 서로 다릅니다.

How to debug I2C through waveform analysis

I2C가 가장 일반적인 온보드 통신 프로토콜 중 하나인 이유가 있습니다. 설계자는 데이터 라인(SDA)과 클록 라인(SCL)의 두 와이어만 필요하기 때문에 I2C를 선호합니다.

새로운 아날로그 디자인 학술지 기사 및 관심 분야와 관련된 기타 TI 콘텐츠에 대한 이메일 업데이트를 받으려면, myTI를 구독하고 확인란을 클릭하여 TI 이메일을 허용하십시오.

검색 문서

 

Quick Search 
 


Search a date range within two categories example:
Electronic Design without "renewable energy" year>=2010 year<2013

Search between two categories for just one year example:
analog signal by EDN year>2011

Search two categories at once example:
industrial "signal chain"

기술 자문 위원회 

아날로그 디자인 학술지를 위한 TI의 기술 자문 위원회는 깊이 있고 기술적인 내용을 안내해주는 3명의 업계 베테랑으로 구성되어 있습니다. 위원회의 목표는 디자인과 관련이 있는 최신의 주제를 독자에게 제공하고 작성자에게 화급을 요하는 중요한 질문에 철저하게 답변하는 방법에 대한 조언을 제공하는 것입니다.

주요 작성자 Robert Taylor

Robert Taylor

저는 지식을 넓히고 있을 뿐만 아니라 초보 엔지니어들이 겪고 있는 설계상의 장애물을 제거하여 적절한 교육을 제공하고 있습니다.

주요 작성자 collin Wells

Collin Wells

[델라스에 소재한 텍사스 대학에 재학 당시] 저는 로보틱스 및 튜터링에 참여했습니다. 제가 즐겨 하는 취미로는 원예, 낚시, 소형 및 대형 엔진 기계 수리 등이 있습니다.

주요 작성자 bobby mitra

Bobby Mitra

제 부모님은 항상 문제를 해결하기 위해 많은 관점을 관찰하여 배우고 통찰력을 얻도록 가르쳐 주셨습니다. 이것이 바로 엔지니어링입니다.

저널, 문서, 피드백 또는 권장 항목에 대해 궁금한 사항은 이메일을 보내 주십시오: analogjournal@ti.com

기타 리소스

특정 시스템 요구에 맞게 신속하게 조정할 수 있는 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 및 디지털-아날로그 컨버터(DAC) 하위 회로 아이디어를 제공합니다.

전원 전문가가 작성한 30년 동안의 기술 자료를 찾아보세요.

40개 이상의 실습 교육과 랩 비디오를 제공하는 아날로그 엔지니어를 위한 온라인 강의실입니다.