Häufig gestellte Fragen

F: Was ist LaunchPad?

A: Wir freuen uns, dass Sie fragen! LaunchPads sind Mikrocontroller-Entwicklungskits von Texas Instruments. Es gibt sie in einer Vielzahl von Ausführungen, die die unterschiedlichsten Projektanforderungen erfüllen. Alle LaunchPad-Kits enthalten sämtliche Komponenten, die zum Entwickeln von Anwendungen in wenigen Minuten erforderlich sind. Die Preise liegen zwischen 9,99 USD und 29,99 USD. Genau – LEDs blinken und Motoren drehen sich, alles für unter 30 USD.

Klicken Sie auf die Registerkarte LaunchPads, um mehr über unsere vielseitigen Angebote zu erfahren.

F: Halt, halt! Was ist ein Mikrocontroller?

A: Gute Frage. Mikrocontroller sind kleine Chips, die Gegenstände des täglichen Gebrauchs mit intelligenten Funktionen ausstatten. Diese kleinen Computer können in jede Komponente integriert werden – für preisgünstige Computerfunktionen, jederzeit und überall. Ob in der elektrischen Zahnbürste oder im Schlüsselanhänger Ihres Fahrzeugs – immer bildet ein Mikrocontroller das „Gehirn“, das mittels Code programmiert wird. Ein Mikrocontroller wird auch als MCU oder uC bezeichnet.

Das ist aber noch nicht alles. Mikrocontroller ermöglichen täglich neue Entwicklungen. Sie können die Grundsteine Ihrer nächsten großartigen Idee bilden. Verbinden Sie sie mit funkgesteuerten Modulen, Leuchten, Motoren und anderen Komponenten, um neue und bessere Lösungen für die Probleme von heute zu schaffen.

Texas Instruments bietet Baureihen mit 16-Bit- und 32-Bit-MCUs mit jeweils einem speziellen LaunchPad™-Entwicklungskit an, um Benutzern die vielfältigen Funktionen dieses Bauteils nahezubringen. Erfahren Sie hier mehr über das Mikrocontroller-Sortiment für 16 und 32 Bit von TI mit Low-Power- und Hochleistungs-MCUs mit kabelgebundenen oder kabellosen Vernetzungsoptionen.



F: Was ist ein BoosterPack?

A:BoosterPacks sind von Texas Instruments, von Drittanbietern und von der Community erhältlich. Sie enthalten kapazitive Touch-Funktionen sowie Funktionen für drahtlose Kommunikation, Sensormesswerte, LED-Beleuchtungssteuerung und mehr. BoosterPacks sind in 20-poliger und 40-poliger Ausführung verfügbar. Um die Funktionalität Ihres Designs zu erweitern, können mehrere BoosterPacks in ein LaunchPad gesteckt werden. Sie lieben Abenteuer? Erfahren Sie, wie Sie eigene BoosterPacks herstellen, vermarkten und verkaufen können!

F: Was ist Energia?

A: Energia ist mehr als eine Rakete aus der Sowjet-Ära! Energia ist eine Open-Source-Plattform für Prototypen elektronischer Komponenten, ursprünglich von Robert Wessels entwickelt und auf dem Wiring-Framework basierend. Energia wird von der Community weiterentwickelt und enthält eine verarbeitungsorientierte integrierte Entwicklungsumgebung (IDE), die Benutzern den Einstieg erleichtert. LaunchPad und Energia zusammen unterstützen interaktive Objekte, die Kontrollleuchten, Motoren und andere Ausgänge steuern. Mit Energia erklimmen Ihre Projekte neue Höhen: Die Einarbeitung erfolgt schnell und die Funktionen sind einfach zu nutzen.

Unter www.energia.nu finden Sie weitere Informationen.

F: Welche alternativen Software-Tools sind erhältlich?

A: CCS Cloud ist das webbasierte IDE von TI, das Entwicklern ermöglicht, sich ohne einen langen Installationsprozess schnell einzuarbeiten. Sie können damit CCS- und Energia-Projekte auf Ihrem LaunchPad erstellen, bearbeiten, aufbauen und ausführen. CCS Cloud ist ein effizienter Weg, um mit der Arbeit auf Ihrem LaunchPad zu beginnen. Wie auch bei Energia werden jedoch einige moderne Debugging-Features nicht unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter TI Cloud Tools.

Rufen Sie von Ihrem Desktop aus CCS auf, die IDE auf Eclipse-Basis von TI. Das Tool besitzt leistungsfähige Funktionen wie echtes Debugging zum Anhalten der Codeausführung, Lesen von Registerwerten und mehr. Projekte können aus Energia und CCS Cloud in CCS importiert werden, um den Zugriff auf dessen zusätzliche Funktionen zu erhalten. Dadurch wird der Umstieg erleichtert. CCS ist eine extrem leistungsfähige Entwicklungsumgebung, mit der Entwickler nahezu alle Merkmale und Funktionen des Mikrocontrollers nutzen können.

Erfahren Sie mehr unter Code Composer Studio (CCS).

F: Was ist E2E? Was ist 43oh.com?

A: Es existieren verschiedene Ressourcen, die alle Benutzerfragen zu LaunchPads und TI-Mikrocontrollern beantworten. Wenn Sie die Antwort nicht in unseren technischen Dokumenten finden, greifen Sie auf www.e2e.ti.com und www.43oh.com zu. Die TI-Community E2E™ (Engineer-to-Engineer) löst Probleme im Zusammenhang mit beliebigen Produkten aus dem umfassenden TI-Portfolio. 43oh ist ein aktives und benutzerfreundliches Drittanbieterforum, in dem Community-Mitglieder Ideen, Erkenntnisse, Tricks, Hacks, Deals, Erfahrungen und vieles mehr teilen – zu TI und anderen Produkten.

Lernen Sie unabhängig von Ihrem Ziel von coolen Projekten oder beantworten Sie selbst Fragen – im Geist der Weitergabe von Kenntnissen und Erfahrung! Die Community ist die treibende Kraft hinter LaunchPad und den mit dieser Technologie möglich werdenden Ideen.

F: Was ist das „Ökosystem“?

A: Sie werden bemerken, dass wir gelegentlich den Begriff „LaunchPad-Ökosystem“ verwenden. Das Ökosystem umfasst alle Komponenten, mit deren Hilfe Entwickler und Innovatoren unterschiedlichste Projekte und Lösungen schaffen. Das Ökosystem bezeichnet Hardware-, Software- und Community-Komponenten, mit deren Hilfe das volle Potenzial von LaunchPads ausgeschöpft werden kann.

F: Was ist die Maker Movement (Macherbewegung)?

A: Macher sind Individuen, die lernwillig und innovativ sind, einfach um der Sache willen! Macher schaffen Neuentwicklungen und Produkte, die einfach cool sind. Jeder kann ein Macher sein, ob Kind, Student oder Ingenieur. Wir bei TI wollen Machern die Technologie an die Hand geben, die sie benötigen, um das „nächste große Ding“ zu schaffen.

LaunchPad ist für Macher aus verschiedenen Gründen ideal geeignet. Erschwingliche und hochwertige Hardware, unterstützt durch einfachen Zugriff und offene Software, ist für jedes Macher-Projekt sehr wichtig. Mit Preisen ab 9,99 USD hängen LaunchPads die Messlatte für günstige Preise beim Ausstatten von Projekten mit intelligenten Funktionen sehr tief.

F: Und ich dachte, dass TI Taschenrechner herstellt! Muss ich Elektroingenieur sein, um TI Silicon nutzen zu können?

A: Jeder kann das! Mit LaunchPad und Energia kann jeder an Technologie- und Mikrocontroller-Projekten Interessierte einfach loslegen. Kaufen Sie eine Platine, laden Sie Energia herunter und sehen Sie sich zum Einstieg unsere Videos und Tutorials an.

Ist das LaunchPad-Ökosystem eine gute Lösung für Lehrkräfte?

A: Das ist es sicher! Das LaunchPad-Ökosystem ist erschwinglich und einfach in der Anwendung, wodurch es eine ideale Lösung für die Ausstattung eines Klassenraums, Labors oder einer Werkstatt darstellt.

F: Klasse, ich bin dabei! Was kommt als Nächstes?

A: Lernen Sie unsere Website kennen! Lernen Sie die unterschiedlichen LaunchPad-Varianten kennen, und kaufen Sie die für Sie geeignete. Sehen Sie sich die Übersichten und Schulungen an. Befassen Sie sich mit den verfügbaren BoosterPacks, kaufen Sie diese oder erstellen Sie eigene. Lernen Sie die Community kennen, oder tragen Sie mit eigenen neu erworbenen Kenntnissen dazu bei.