大学计划 - 新书介绍:DSP 应用大观 - TI.com
 
TI 首页 > 大学计划 > DSP 教材总汇首页



DSP 教材总汇

DSP应用大观 DSP基础理论 C5000 DSP平台 C6000 DSP平台 C2000 DSP平台

DSP应用丛书序言

DSP技术的发展与应用,正在我国教育界、科技界和工程界蓬勃地展开。数以百计的大学建设了DSP技术实验室,开设了相关的课程和实验;大量的相关教材、技术手册和应用书籍得到编写、编译和出版。更为重要的是,基于DSP技术的研究和开发,无论是涉及的范围,还是达到的深度,都令人叹为观止。以两年一度的TI DSP大赛为例,每次都有数十所大学的上百支代表队参赛,参赛者所表现出来的选题的广度、算法研究的深度,算法实现和系统设计及实现的娴熟程度,无不令人振奋。

随着教学、科研的发展和深入,教师、学生、以及科研和工程技术人员已经不再满足于对DSP的粗浅了解;市场的发育,对DSP技术的发展和应用也提出了越来越高的要求。在这样的形势下,编写和出版一套DSP应用汇编丛书,就成为一种强烈的需求,并迅速在出版社、TI公司以及编写者之间达成了共识。

我们也注意到,在全球范围内,随着DSP技术应用范围的扩大和应用程度的深入,通用DSP器件的增幅在逐步减缓,而基于DSP核的各种SoC、ASSP以及嵌入式系统,正在以更快的速度发展。对于DSP工程师来说,开发算法并将算法在DSP芯片或DSP核上实现,还将仍然是长期的重要任务。本丛书的编写和出版,正是基于这样的认识和理解。

这套丛书是这样设计的:
按应用领域来分类,先在几个重要的领域,例如,通信信号处理、图像/视频信号处理、音频/语音信号处理、工业控制、通用信号处理算法、DSP接口与软件工具等,各出一个选题。每个选题以TI网站上公开的Application notes为基本内容,为了便于读者理解和使用,各书的编译者对所介绍的内容,都不同程度增加了补充性的介绍。

这套丛书是开放的,这里所指的开放,包含以下两重意思:一方面,随着各领域的技术进步,新的算法和新的器件层出不穷,本丛书对新的算法及其实现的介绍也会继续下去;另一方面,欢迎广大的读者对丛书的选题和内容提出意见和建议,更欢迎有志者加入编写者的行列。

本丛书第一批选题的作者,是各高校多年从事DSP技术研究和实践的教师,以及他们的一些研究生,他们在各自的领域具有长期的知识积累和丰富的实践经验,为本丛书的选题、编写和出版付出了辛勤的劳动。

TI公司对本丛书所使用的文档予以了授权,TI(中国)大学计划对丛书的编写和出版给予了一贯的支持和鼓励。电子工业出版社的编辑们,首先提出了本丛书的创意,积极参与了选题策划和论证,认真地完成了编辑和出版工作。在此,对所有为本丛书的选题、编写、出版作出贡献的单位和人士,致以深切的谢意和敬意。

希望这套丛书的出版,能对推动我国DSP技术的教育和应用起到微薄的作用,衷心希望得到广大读者的支持、意见和建议。


电子科技大学教授
丛书特点:围绕应用,重点突出实用
           专家筛选,内容深入、经典
           TI授权,资料及时、全面


---- 《基于TI DSP的通用算法实现》

---- 作译者:林静然编著
---- ISBN号:978-7-121-06831-7
---- 出版日期:2008-06
---- 页码:391    定价:¥52.00元
内容简介:
---- 本书是电子工业出版社《DSP应用大观》系列丛书中的一本。本书讨论了几种通用数字信号处理算法在TI各系列DSP处理器上的高效实现问题。本书共6章。第1章是全书的基础部分,简要介绍了本书所要讨论的通用数字信号处理算法,以及TI公司各系列DSP处理器的基础知识。第2~6章分别讨论了复杂算术运算、FFT/IFFT、IIR、FIR及自适应滤波算法,在TI各系列DSP处理器上的高效实现方法。
---- 本书可作为电子类专业研究生和高年级本科生DSP技术类课程的实验教材和DSP工程师的培训教材。对于从事DSP开发的工程技术人员,本书也不失为一本有用的技术手册。


---- 《TI DSP在通信系统中的应用》

---- 作译者:张太镒等编译
---- ISBN号:978-7-121-06261-2
---- 出版日期:2008-04
---- 页码:391    定价:¥38.00元
内容简介:
---- 本书参考TI DSP通信类产品的有关技术文档,结合作者长期研究和开发的经验编译而成。内容涵盖蓝牙模块、IEEE 802.11b模块和低功耗模块;Rake接收机、纠错编解码器、交叉结构多处理器和GMSK调制解调器的设计;无绳电话回声消除方法;GSM全速率、半速率、增强型全速率、自适应多速率语音编码器等方案;以及高速DSP系统设计中的抗噪声和辐射干扰方法。按系统组成、程序架构、代码优化和程序范例等几方面介绍。


---- 《TI DSP在音频处理中的应用》

---- 作译者:张涛等编译
---- ISBN号:978-7-121-06577-4
---- 出版日期:2008-06
---- 页码:246    定价:¥35.00元
内容简介:
---- 本书的编译工作是在TI DSP应用大观丛书编委会的直接领导下进行的。编译者翻译了二十余篇TI关于数字音频处理系统方面的应用文献,并进行编辑、整理构成了本书的主要内容。全书分为音频系统解决方案指南、定点与浮点、音频处理的基本模块、DSP与音频相关外设的接口、DSP在音频编码系统中的应用、DSP开发工具在音频处理中的应用、音频测试和测量7个部分,比较全面地覆盖了TI关于数字音频处理应用方面的内容。 本书可以作为进行基于DSP的数字音频系统设计方面的高年级本科生、研究生的参考用书,也可以作为开发工程师的参考书。