TI, 오토모티브 인포테인먼트 재 정의: “Jacinto 6” 오토모티브 OMAP™ 프로세서로 차원이 다른 운전자 경험 제공
새로운 DRA74x 프로세서(코드 네임: “Jacinto 6”)로 향상된 성능과 OMAP 아키텍처 통합으로 차세대 차량 디스플레이, 3D 내비게이션, 고화질 멀티미디어 구현 가능
TI 코리아 (대표이사 켄트 전, www.ti.com/ww/kr) 2013년 1월 9일 – TI(대표이사 켄트 전)는 전례 없는 뛰어난 차량 내 엔터테인먼트 및 텔레매틱스 기능을 구현할 수 있는 오토모티브 OMAP™ 프로세서를 출시한다고 밝혔다. 코드 네임 “Jacinto 6”로 설계된 새로운 DRA74x 프로세서는 TI의 검증된 OMAP 5 아키텍처를 기반으로 오디오, 분석, 라디오 엑셀러레이터와 자동차 인터페이스 및 주변장치들을 추가함으로써 최적화된 오토모티브 솔루션을 제공한다. 프로세서 아키텍처에 오토모티브 인터페이스를 통합해 동급 최강의 성능을 자랑하는 한편, 오토모티브 인포테인먼트 고객들의 전자 부품 BOM(bill of materials)을 25% 이상 감소시켰다. (보다 자세한 제품 정보는 Jacinto 6 웹 페이지 참조)
TI의 OMAP 제품 라인, 오토모티브 분야 총괄 책임자인 커트 무어(Curt Moore)는 “오늘날 소비자들은 사무실, 가정, 놀이, 외부 등 이러한 모든 환경에서 손가락 하나로 인포테인먼트와 엔터테인먼트를 편리하게 이용할 수 있는 “항상 연결된(always-on)” 상태를 원한다.”며 “Jacinto 6는 풍부한 사용자 인터페이스, 3D 내비게이션, 실시간 고화질(HD) 비디오, 기타 인터랙티브 기능을 통해서 사람과 자동차 그리고 이를 둘러싼 세상을 연결 시켜준다. TI의 인포테인먼트 프로세서는 이미 십여 개 이상의 주요 오토모티브 제조업체들에 채택되어 풍부한 기능성의 인포테인먼트 시스템을 구현하고 있다. TI는 Jacinto 6을 이용해 고객들과 협력하고 오토모티브 인포테인먼트의 성능을 한 차원 향상시킬 수 있게 되어 매우 기쁘다”고 말했다.
DRA74x 오토모티브 OMAP 프로세서
듀얼 ARM® 코어텍스™-A15 코어, 듀얼 코어텍스-M4 코어, 멀티 이매지네이션 테크놀로지스(Multi-Imagination Technologies)의 POWERVR™ SGX544-MPx 그래픽 코어를 비롯한 OMAP 5 아키텍처를 기반으로 한 새로운 DRA74x(“Jacinto 6”) 프로세서는 이전 세대인 “Jacinto 5” 와 비교하여 ARM CPU 성능을 최대 5배, 그래픽(GPU) 성능은 최대 7배 가까이 향상시켰다. 이들 프로세서는 또한 특정 오토모티브 인포테인먼트 요구를 충족할 수 있도록 OMAP 5 프로세서 기반에 다음과 같은 요소들을 추가하였다.
- AEC Q100 인증 및 넓은 온도 범위 지원
- 오토모티브 인터페이스: 2x CAN, MOST MLB(Media Local Bus), PCIe, 이더넷 AVB, 3.3V I/O
- SDR(Software-Defined Radio), 첨단 오디오, 음성 프로세싱 통합을 위한 선택형 680MHz 부동소수점 VLIW DSP
- 차세대 서라운드 뷰 카메라 및 컨수머 디바이스를 구현할 수 있는 다중 고화질 카메라 및 비디오 입력 포트 제공
- QNX, 오픈소스 리눅스 및 안드로이드 지원 등을 비롯한 견고한 소프트웨어 에코시스템
- TI의 WiLink™ 8Q 무선 오토모티브 커넥티비티 솔루션 통합
주요 인포테인먼트 업체들이 TI의 오토모티브 OMAP(“Jacinto”) 프로세서 지원
TI는 주요 오토모티브 협력업체들로 이루어진 에코시스템 업체들과 협력해서 미래의 자동차 기능을 현실화하도록 하고 있다. 이들 다수의 에코시스템 업체들이 TI의 “Jacinto” 프로세서를 채택하고 있으며 새롭게 출시된 Jacinto 6 제품에 대해 큰 기대를 보이고 있다.
델파이(Delphi)사의 수석 부사장이자 델파이 일렉트로닉스 앤 세이프티(Delphi Electronics & Safety) 사장인 쥬갈 비자이바기야(Jugal Vijayvargiya)는 “오토모티브 인포테인먼트 시장은 지난 5년 사이에 극적인 변화를 겪었다. 자동차가 단순히 이동 수단이 아닌 휴대형 명령 센터로 변화한 것이다.”며 “델파이는 이러한 변화를 가속화하도록 커넥티비티 기술, 음성 인식, 오디오 스트리밍 등을 혁신적으로 구현한 현실적인 솔루션을 제공한다. TI와 같은 핵심적인 파트너와 협력하게 된 것을 기쁘게 생각하며, “Jacinto 6”가 미래의 오토모티브 인포테인먼트 경험을 한 차원 향상시킬 것으로 기대하고 있다."고 말했다.
하만(HARMAN)사의 경영 부사장이자 인포테인먼트 및 라이프스타일 부문 공동 사장인 마이클 마우서(Michael Mauser)는 “오늘날 2,500만 대의자동차가 하만의 오디오 및 인포테인먼트를 채택하고 있으며, 우리 회사가 TI와 같은 파트너와 협력해서 오토모티브 인포테인먼트 경험을 재정의하는데 일조하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다.”며, “신뢰도가 높고 확장성이 뛰어난 TI의 OMAP 프로세서 라인의 신기종인 “Jacinto 6”는 소비자들에게 매끄러우면서 풍부한 기능의 인포테인먼트를 제공할 수 있을 것이며, 어디서든지 더욱 안전하고 즐거운 운전이 되도록 할 것이다”라고 말했다.
파나소닉 아메리카 오토모티브 시스템즈 (Panasonic Automotive Systems of America)의 연구 및 첨단 개발 디렉터인 데이비드 테일러(David Taylor)는 “자사는 보다 흥미롭고 유익한 운전 경험을 제공하고자 한다는 점에서 TI와 같은 기술 파트너와 공통된 목표를 가지고 있다.”며 “TI의 “Jacinto 6” 출시는 차세대 인포테인먼트 기능을 미래 자동차에 통합하고자 하는 오토모티브 제조사들에게 중요한 전환점이 될 것이며, “Jacinto 6”가 탑승자와 운전자가 주행 중에 내비게이션, 멀티미디어, 기타 인터랙티브 기능에 어떠한 변화를 가져다 줄지 큰 기대를 가지고 있다”고 말했다.
QNX 소프트웨어 시스템즈(QNX Software Systems)의 전략 제휴 디렉터인 린다 캠벨(Linda Campbell)은 “TI와 QNX는 10년 넘게 긴밀한 협력 관계를 유지하면서 혁신적인 오토모티브 커넥티비티 솔루션을 개발해 왔으며, 차량 및 휴대기기와 사람들이 상호작용하는 방식을 변화시켜 왔다.”며 “Jacinto 6는 새롭고 최적화된 성능 및 전력을 제공해 QNX가 향후의 차량 모델로 시장의 판도를 바꿔놓을 대대적으로 혁신적인 기능을 구현할 수 있도록 할 것이다. QNX는 TI와 지속적인 협력으로 이러한 성공을 거두기를 바라며, 세계 각국의 자동차에 Jacinto 프로세서 기반의 동급 최상의 기능들을 제공할 것”이라고 말했다.
공급시기
DRA74x “Jacinto 6” 프로세서는 2014년 하반기 양산을 목표로 올해 중순에 샘플 공급을 시작할 예정이다. 다른 OMAP 프로세서와 마찬가지로 이들 DRA74x는 대량 구매하는 오토모티브 고객을 대상으로 하며, 대리점을 통해서는 공급하지 않는다.
오토모티브 애플리케이션 분야에서 빛나는 TI의 혁신과 리더십
TI는 제조업체와 시스템 공급업체들이 세계적 수준의 기능을 오토모티브 시장에 제공할 수 있도록, 높은 신뢰성의 첨단 반도체 제품들을 제공하고 있다. TI는 포괄적인 아날로그 전원 관리, 인터페이스, 시그널 체인 솔루션뿐만 아니라 DLP® 디스플레이, ADAS, 인포테인먼트 프로세서, Hercules™ TMS570 세이프티 마이크로컨트롤러, 무선 커넥티비티 솔루션을 제공하며, 엄격한 AEC-Q100 및 ISO/TS 16949 표준들에 따른 모든 제품의 자료와 인증을 제공한다. 또한 ISO 26262 규격을 준수하는 SafeTI™ 제품들을 제공하고 있다. 이들 제품에 관한 더 자세한 내용은 Jacinto 6 웹 페이지에서 볼 수 있다.
관련 정보
TI의 혁신
80년 이상 오랜 기간 동안 TI는 저전력, 빠른 속도, 고도로 통합된 제품 제공으로 고객의 제품 차별화를 도모하며 기술 혁신의 선두업체로 자리잡았다. 현재 TI는 에너지 하베스팅, 전원 관리, 클라우드 컴퓨팅, 안전 및 보안, 의료 등의 분야에서 혁신적인 기술 로드맵과 제품 개발을 주도하고 있다. TI 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품은 현재와 미래의 일상, 여가, 직장생활을 포함한 인간의 삶의 질 향상에 기여하고 있다. (보다 자세한 정보는 www.ti.com/innovation참조)
Trademarks
TI E2E is a trademark of Texas Instruments. All registered trademarks and other trademarks belong to their respective owners.

|