TI, DLP 기술로 한 차원 높아진 자동차 인포테인먼트 실현 혁신적인 헤드업 디스플레이, 센터 콘솔 및 대시보드 시스템 구현

CES 2013에서 다양한 오토모티브 협력사 및 제조업체를 통한
TI DLP 기술 적용한 첨단 자동차 디스플레이 시스템 시연

TI 코리아 (대표이사켄트전, www.ti.com/ww/kr) 2013년 1월10일– TI(대표이사 켄트 전)는 7일(현지시간) 개막한 CES 2013에서 오랫동안 TI의 오토모티브 산업을 지원해왔던 TI DLP 기술을 적용한 혁신적인 증강 현실 헤드업 디스플레이(HUD), 디지털 대시보드, 센서 콘솔 시스템 등을 소개하며 미래의 자동차 인포테인먼트 솔루션을 선보였다. TI의 이들 차세대 시스템은 최초로 오토모티브 분야에 DLP 기술이 진출함을 공식적으로 알리고, 고해상도 및 밝기, 확장된 시야각, 촉각 피드백, 주의력 분산 감소, 기존 기술의 한계를 뛰어넘는 설계 유연성과 같은 측면에서 괄목할 만한 향상을 이루어냈다고 평가받고 있다. TI는 CES 2013에서 주요 오토모티브 협력사 및 완성차 제조업체들과 함께 새로운 시대의 시스템을 시연함으로써 가까운 미래에 운전자와 탑승자들이 자신의 차량 내에서 경험할 수 있는 기능들에 대한 이해를 돕고 있다. (비디오 및 사진은 www.DLP.com/CES2013 참조)

IT 시장 조사기관인 스트레이티지 애널리틱스(Strategy Analytics)의 ‘오토모티브 전장제품 보고서’에 따르면 2018년까지 “고성장 애플리케이션 분야”(CAGR, 연평균시장성장률이 50% 이상인 분야)에 순수 전기차, 헤드업 디스플레이, 졸음 인식, 전면 LED 조명, 시작/정지 시스템, 차선 이탈 경고, 사각지대 감지등의 애플리케이션이 포함된다고 밝혀 TI의 DLP가 오토모티브 분야로 확장되는데 힘을 실어주고 있다. (출처: 스트레이티지애널리틱스의 2011년 8월보고서 “오토모티브전자장치시스템수요전망 2009년~2018년” 4페이지)

TI의 수석 부사장이자 DLP 부문 총괄 책임자인 켄트 노박(Kent Novak)은 “DLP 기술은 오래 전부터 다양한 제품 및 애플리케이션 분야에 걸쳐 디지털 이미지 품질 및 지능형 디스플레이 기능이 가장 뛰어난 것으로 알려져 왔다.”며, “증강 현실 헤드업 디스플레이 같은 자동차 인포테인먼트 시스템 분야에서, TI의 검증된 오토모티브 프로세서, 센서 등에 DLP 기술을 접목한 제품들이 매우 유용하게 활용될 수 있다. TI는 주요 파트너사들과 협력하여 고객들이 첨단 자동차 안에서 주의력 분산을 줄이고 보다 편리한 방식으로 스마트폰, 태블릿, 게임 시스템에서 경험하고 있는 것과 같은 수준의 성능을 실감나게 제공하고자 한다.”고 말했다.

TI는 DLP 기술의 고유한 마이크로미러 구조를 이용함으로써 다른 디스플레이 유형보다 운전 중에 보다 높은 밝기와 선명함, 더 넓은 시야각, 향상된 색 재현성을 제공하는 컴팩트한 HUD 시스템 개발이 가능해졌다. 이로써 운전자가 전방의 도로에 집중하도록 도와주며 내비게이션 표시, 실시간 지리 정보, 안전성 경고 등과 같은 소프트웨어 기반 증강 현실 요소들을 통해 시야에 나타나는 실제 물체들을 나타낼 수 있다. 뿐만 아니라 운전자의 좌석 위치에 따라 적합하게 HUD 이미지의 크기를 조절하고 전면 유리창에서도 위치를 조정할 수 있어 운전자가 주의를 집중하고 보다 많은 정보를 받아들일 수 있다.

콘솔 및 대시보드 디스플레이의 경우 DLP 기술의 속도와 정확성이 적외선 카메라와 새로운 “Jacinto 6” 프로세서 등의 기타 TI 부품들과 결합해서 전체적인 콘솔 표면을 따라 멀티포인트 터치스크린 인터랙티브를 가능하게 한다. 또한 곡면을 포함한 모든 크기 및 형태로 확장이 가능하고, 다이얼 및 버튼을 통합하여 진정한 촉각 편의성 및 친숙함을 제공한다. 뿐만 아니라 자동차 정보, 내비게이션, 차량 내 인포테인먼트, HVAC 제어 등을 나타내는 풀컬러 고해상도 비디오, 애니메이션, 정지 이미지를 동시에 표시할 수 있으며, 운전자와 탑승자에게 적합하게 위치도 변경할 수 있다. 게다가 TI 센서를 통해 콘솔에 접근하는 손이 운전자의 손인지 탑승자의 손인지 판단할 수 있으므로 그에 따른 이미지와 이용 가능한 기능들을 조절할 수 있어 안전성을 향상시킨다.

DLP 기술을 채택한 모든 HUD, 대시보드, 콘솔 셋업은 고유 기술이든 서드파티 상용/오픈소스이든 상관 없이 제조사가 선택하는 소프트웨어 프로그램 및 그 어떠한 형식의 콘텐츠로도 표시가 가능하다.

다음의 CES 2013 행사와 TI 협력사 전시관에서 TI DLP 기술을 이용한 기타 신제품 및 출시 예정 제품들과 함께 모든 오토모티브 디스플레이 데모를 직접 체험할 수 있다.

  • 펩콤의 디지털 익스피리언스(Pepcom’s Digital Experience!) – 1월 7일(월요일), 오후 7시(미국 시간 기준)
  • TI DLP 데모 스위트 (dlantowski@waggeneredstrom.com을 통해 미팅 사전 신청) – 1월 8일(화요일) ~ 11일(금요일)

 

CES 전시 기간동안 TI DLP의 새로운 뉴스, 비디오, 사진, 기타 디지털 콘텐츠를 온라인 보도자료 페이지인 DLP.com/CES2013에서 확인 가능하다. 또한 트위터(@TI_DLP)와 유튜브(YouTube.com/DLPTechnology)에서도 TI DLP에 관한 소식을 볼 수 있다. DLP 기술을 이용한 모든 애플리케이션에 관한 자세한 내용은 DLP.com에서 확인할 수 있다.

 

TI의 DLP 제품 소개
1996년부터 TI의 기술상 수상 경력에 빛나는 DLP 기술은 세계 정상의 디스플레이 디바이스에 채택되어 지능형 디스플레이를 비롯한 다양한 애플리케이션 분야에 색상, 명암, 선명도, 밝기가 뛰어난 고해상도 이미지를 제공하고 있다. DLP의 지능형 디스플레이 기능을 통해 사용자는 오토모티브, 의료용, 인터랙티브 프로젝션 등과 같은 다양한 애플리케이션에서 콘텐츠와 상호작용 할 수 있다. DLP 기술은 영화관(DLP Cinema®), 회의실/교실/홈시어터 등과 같은 대규모의 전문적인 공간, 손바닥 위에서 이미지를 표시할 수 있는 기능인 DLP Pico™ 가능 모바일 기기 등을 포괄한다. 모든 DLP 칩은 최대 8백만 개의 극미세 미러 어레이를 포함하며 이들 미러가 초고속으로 스위칭한다. 이러한 속도를 자랑하는 DLP는 비교할 수 없는 디스플레이 기술로써, 불가능할 것 같았던 애플리케이션들을 가능하게 한다. DLP 기술에 관한 더 자세한 내용은 www.DLP.com에서 확인할 수 있으며, 트위터 (@TI_DLP)에서도 TI DLP에 관한 소식을 볼 수 있다.

TI의 혁신
80년 이상 오랜 기간 동안 TI는 저전력, 빠른 속도, 고도로 통합된 제품 제공으로 고객의 제품 차별화를 도모하며 기술 혁신의 선두업체로 자리잡았다. 현재 TI는 에너지 하베스팅, 전원 관리, 클라우드 컴퓨팅, 안전 및 보안, 의료 등의 분야에서 혁신적인 기술 로드맵과 제품 개발을 주도하고 있다. TI 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품은 현재와 미래의 일상, 여가, 직장생활을 포함한 인간의 삶의 질 향상에 기여하고 있다. (보다 자세한 정보는 www.ti.com/innovation참조)

Trademarks
TI E2E is a trademark of Texas Instruments. All registered trademarks and other trademarks belong to their respective owners.