适用于德州仪器(TI)嵌入式处理 器的 Code Composer Studio 集成开发环境无 需支付许可费用或代码大小限制。 只需下载即可开始使用。 首次运行 CCS 时、您将看到” Getting Started”视图。 该视图可用于访问常见任务、例如创建新工程、 使用 Resource Explorer 浏览示例或访问用户指南。 选择边框设备以获取更具体的信息。 如果有一个连接到您的计算机、 则可能会自动检测到它。 我会将 MSPM0 g 3507 Launch Pad 连接到计算机进行演示。 左侧将看到一个活动栏、其中包含 Explorer、 搜索、 源代码控制、调试扩展和跟踪视图等六个视图。 在资源管理器视图中、您可以浏览、 打开和管理项目中的文件和文件夹。 在搜索视图中、您可以在源控制视图的活动 工作区中搜索文件。 您可以在调试视图中 查看存储库更改。 您可以在调试器模式下运行程序、 并在扩展视图中查 看与调试器相关的信息。 您可以在跟踪视图中安装扩展 以添加支持开发工作流的工具。 您可以实时捕获各种运行时分析数据、 如代码执行和系统事件。 从 TI 器件开始、 一个很好的方法是利用示例工程。 您可以使用"项目向导"来创建新项目。 为了能够导入示例、需要安装它作为其 一部分的软件包。 请注意、在 CCS 中、 项目是基于文件夹的。如果将文件复制 到计算机上的项目文件夹中、它 将自动被视为项目的一部分。 现在、我们可以启动调试器。 为此、可以右键点击该工程并选择 Debug Project。 可选择用于控制调试会话的按钮。 若要添加断点、请点击要将断点 添加到其中的行号旁边的。 您可以运行、暂停或停止 调试会话。步进应用程序、 或者您可以将程序重置为入口点。 Resource Explorer 将显示最新的软件、文档和工具。 它将显示您本地安装在计算机上的内容 以及云中可供下载的内容。 建议选择您正在使用的开发 板或器件来筛选该器件的内容、 并且有可用的软件开发套件。 进行开发。 浏览 SDK、 可显示软件 包中的所有文档和示例应用程序。 可以直接在 Resource Explorer 中查看源文件。 只需选择它们就会显示出来。 即使您尚未下载软件包、也可以执行此操作。 您也可以访问 CCS Academy 中的资源和培训模块。 对于该器件、有 MSPM0 Academy。 在这里、您可以完成 有关特定于器件的培训的各种主题的实验。 如果您对如何使用 CCS 有疑问、” 帮助"菜单中提供了许多资源。 您可以访问用户指南(提供更多详细信息 )或 E2E 在线技术支持社区。 感谢您选择 TI 进行嵌入式设计。