大家好,欢迎观看 此 TI 高精度实验室视频: “LDC 计算器工具简介”。 我叫 Justin Beigel。 今天,我们将介绍相关内容 以及 LDC 计算器 工具的简要概述, 您可以从 ti.com 上获取该工具。 在讨论该工具的作用之前, 最好了解为何需要该工具。 我们已经在另一个视频中 介绍了 LC 传感器的基础知识, 所以我们在此不作详细介绍。 在设计传感器线圈时, 需要考虑许多重要参数。 大多数设计都是首先 确定传感器线圈的可用尺寸 或要使用的器件。 然后,布线宽度、层数、 电容和内径等参数 都在传感器设计中发挥着作用。 Q 系数和频率等 计算得出的参数 则是在选择器件时 需要考虑的, 并且受到许多 不同参数的影响。 通过考虑所有这些因素, 使用该工具可以 更轻松地设计 LC 传感器。 LDC 计算器工具 是一个 ZIP 文件, 其中包含两个 Excel 电子表格, 可用于执行 LDC 应用设计中 涉及的许多计算。 此工具可在线获取, 也可在大多数 LDC 器件产品页面上 或在电感式传感 主页的“技术资源”下 找到。 下载链接提供了 一个 ZIP 文件, 其中包含自述文本文件、 LDC_Tools 电子表格 和 Excel_FEMM 电子表格。 我们将首先讨论 LDC_Tools 电子表格。 此处显示的是 该电子表格的“Contents”选项卡。 它包含一个 嵌入式说明 PDF, 您可以打开该文件 来了解更多信息, 另外还有我们的 E2E 论坛链接, 您可以在该论坛中提出任何问题 或者从已得到解答的 许多问题中搜索答案。 此选项卡包括 指向所有其他选项卡的链接, 但您也可以通过 点击该 Excel 电子表格 底部的所需选项卡 来前往相应的选项卡。 最后,“Contents”页面 包含快速计算部分, 如果已经知道电感和电容, 则可以执行基本计算。 “Spiral Inductor Designer”选项卡是 用于设计电感线圈的出色工具。 该选项卡具有许多特定输入, 非常适合用于 根据各种物理参数来 计算线圈的预期电感。 然后,根据传感器的电容, 还能获得频率和 Q 系数。 同样,这里也有 一个嵌入式说明文档, 您可以按需了解更多信息。 “Skin Depth”选项卡可用于 确定所需的金属目标厚度, 从而在传感器和 目标之间实现良好耦合。 该选项卡对此 进行了一些说明, 并介绍了涉及的计算。 该电子表格上还有几个 特定于器件的选项卡。 这些内容可以提供 更多具体的计算, 甚至是一些 推荐的寄存器设置, 具体取决于所选的器件。 右侧是 LDC3114 配置选项卡的一个片段。 但每个器件的 选项卡都有所不同, 并且包含不同的信息。 最后,LDC 计算电子表格中 还包含特定于 应用的选项卡。 这些选项卡围绕 传感器的特定用例而设计, 并包含这些不同用例的 一些通用信息和计算结果。 Finite Element Method Magnets (FEMM) 电子表格 类似于“Spiral Inductor Designer”选项卡, 但使用的是 FEMM 仿真, 而不是通过公式计算。 这比“Spiral Inductor Designe”更准确一些, 但需要在计算机上安装 FEMM。 如果计算机上 尚未安装 FEMM, 该电子表格 将会提醒用户。 如需了解更多信息, 请访问 FEMM 主页。 本简介视频到此结束。 谢谢观看。 有关电感技术的更多信息, 请访问电感式传感主页。