Industrie für den Alltag: Die unbesungenen Technologien, die das tägliche Leben verbessern

Warum industrielle Anwendungen für ein nachhaltigeres, komfortableres und sichereres Leben unerlässlich sind

12 DEZ 2024 | Technologie und Innovation

Wenn sich die meisten Menschen die Technologien in industriellen Anwendungen vorstellen, denken sie an große Maschinen und komplexe Fertigungsprozesse, die scheinbar nichts mit dem täglichen Leben zu tun haben. Mit Echtzeitsteuerung kann ein System jedoch Daten sammeln, verarbeiten und sich innerhalb eines definierten Zeitfensters selbst aktualisieren. Intelligente Sensorik kann Menschen und Maschinen erkennen, und künstliche Intelligenz (KI) am Edge kann Entscheidungen schnell und effizienter treffen. Vom Aufwachen bis zum Schlafengehen verrichten diese Technologien hinter den Kulissen – von der Fertigung bis zur Logistik – im Stillen übermenschliche Aufgaben, die unsere Welt in Bewegung halten.

Technologien, die in industriellen Anwendungen zum Einsatz kommen, sind für unseren Alltag ebenso wichtig und nützlich wie unsere Smartphones. Sie sparen uns Zeit und erhöhen den Komfort; sie sorgen für Sicherheit in unseren Häusern und in unserer Infrastruktur; und sie ermöglichen uns ein nachhaltiges Leben.

Lassen Sie uns diese drei entscheidenden Vorteile, die unser Leben verbessern, näher betrachten und herausfinden, wie Technologie zusammenwirkt, um sie zu erreichen. 

Das tägliche Leben erleichtern 

Industrielle Anwendungen verändern den Komfort. Was früher ein Gang zum Laden war, ist heute eine Online-Bestellung mit nur wenigen Klicks, und Entscheidungen wie die Einstellung der optimalen Temperatur für Ihr Wohnzimmer werden getroffen, bevor Sie überhaupt darüber nachdenken. Technologien wie intelligente Sensorik und Edge-KI sind zunehmend integraler Bestandteil unseres Lebens, auch wenn sie nicht sofort sichtbar sind.

Wenn Sie eine Online-Bestellung aufgeben, lokalisieren mobile Roboter in den Auslieferungslagern den Artikel innerhalb weniger Minuten im Regal und bereiten ihn für den Versand am selben Tag vor. Diese Roboter können mit Mitarbeitern zusammenarbeiten und sich wiederholende Aufgaben übernehmen. Diese Roboter sind mit fortschrittlicher Sicherheits-, Wahrnehmungs- und Navigationstechnologie ausgestattet, die es ihnen ermöglicht, mit bemerkenswerter Präzision und Intelligenz zu arbeiten.

Intelligente Sensortechnologie macht unser Zuhause komfortabler. Mit den neuesten Halbleiter-Temperatursensoren können Thermostate die Temperatur jetzt mit einer Genauigkeit von 0,1 Grad verfolgen, was neue Möglichkeiten für mehr Komfort eröffnet. Mithilfe der Millimeterwellen-Technologie (mmWave) können Thermostate erkennen, ob jemand zu Hause ist, und die Temperatur automatisch so anpassen, dass Energieeffizienz und Komfort im Gleichgewicht sind. Darüber hinaus ermöglicht die mmWave-Technologie Ihrem Heizungs-, Lüftungs- und Klimasystem (HLK), Ihre Position und Aktivität im Raum zu erkennen. Dadurch kann das System den Luftstrom präzise lenken und die Kühlleistung dynamisch anpassen, um eine möglichst angenehme Umgebung zu schaffen.

In Zukunft könnten humanoide Roboter unseren Alltag durch die Erledigung von Aufgaben wie Putzen und anderen Hausarbeiten noch komfortabler machen. Diese Roboter werden intelligent mit ihrer Umgebung interagieren und sich bei Bedarf anpassen und optimieren. Diese Innovationen versprechen, unsere Routinen zu vereinfachen und eine intelligentere Welt zu unterstützen.

Sicherheit im Alltag neu erfinden

Industrielle Anwendungen spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Sicherheit, oft auf eine Weise, die man nicht sofort erkennt. Technologien wie Edge-KI und Echtzeitsteuerung können unsere Häuser und Familien überwachen, ohne unsere Privatsphäre zu verletzen.

In Vertriebszentren und Lagerhäusern schützen robotergestützte Automatisierung und Edge-KI-fähige Sicherheitssysteme die Mitarbeiter, indem sie potenziell gefährliche Aufgaben übernehmen. Schätzungsweise 395 Millionen Arbeitnehmer weltweit erlitten 2019 arbeitsbedingte Verletzungen. Roboter, die mit Echtzeit-Steuerungssystemen und Sensoren ausgestattet sind, werden so programmiert, dass sie sofort anhalten, wenn sie einen Menschen in einem Sperrbereich erkennen, wodurch das Risiko von manchen arbeitsbedingten Verletzungen verringert wird.

Im Bereich der Gebäudesicherheit haben industrielle Technologien zur Entwicklung intelligenter HLK-Systeme geführt, die Luftstrom, Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Echtzeit steuern, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Durch die Integration von maschinellem Lernen und Edge-KI können HLK-Systeme motorbetriebene Lager kontinuierlich in Bezug auf Vibrationen, Temperatur und akustische Signale überwachen. Diese vorausschauende Wartung reduziert unerwartete Ausfälle und verlängert die Lebensdauer der Motoren, um den Arbeitern eine komfortable und sichere Arbeitsumgebung zu bieten.

In Solaranlagen können Lichtbogenfehler (hohe elektrische Ströme, die eine Brandgefahr darstellen können) durch beschädigte Kabel, lose Verbindungen oder witterungsbedingte Abnutzung externer Komponenten auftreten. Solarwechselrichter mit Lichtbogenfehler-Erkennungstechnologie überwachen elektrische Schaltkreise kontinuierlich, um gefährliche Muster im Stromfluss zu erkennen, die auf einen möglichen Lichtbogenfehler hinweisen können. Fortschrittliche Sensoren und Mikroprozessoren mit integrierter Edge-KI-Technologie können genau zwischen normalen Stromschwankungen und gefährlichen Lichtbögen unterscheiden. Wenn ein Fehler erkannt wird, unterbricht das System sofort die Stromzufuhr und schaltet den Strom ab, um zu verhindern, dass der Fehler zu einem Brand führt.

In all diesen Bereichen arbeiten industrielle Anwendungen und ihre Technologien weitgehend im Hintergrund, tragen aber direkt und erheblich zu sichereren Lebensumgebungen bei. Von der Verwaltung der Infrastrukturintegrität bis hin zur Sicherung von Häusern bieten diese Technologien eine Sicherheitsebene, die tief in unseren Alltag eingebettet ist und das moderne Leben bequemer und sicherer macht.

Gesteigerte Nachhaltigkeit

Da unsere Zukunft immer nachhaltiger wird, werden erneuerbare Energielösungen wie Solarenergie und Energiespeichersysteme immer wichtiger, um die täglichen Energiekosten zu senken und unseren CO2-Fußabdruck zu Hause zu verringern, neben der Nutzung von Elektrofahrzeugen für den täglichen Pendelverkehr. Die Erzielung einer maximalen Energieumwandlungseffizienz und eines intelligenten Energiemanagements bleibt eine komplexe Herausforderung, da Haushalte, Unternehmen und Energieversorger bestrebt sind, Energie effektiv zu nutzen, umzuwandeln und zu transportieren. Die Forderung nach mehr Effizienz treibt kontinuierliche technologische Durchbrüche wie Echtzeitsteuerung und Halbleiter mit großer Bandlücke voran.

Halbleiter mit großer Bandlücke wie Galliumnitrid (GaN) stellen die nächste Generation von Leistungsschaltern dar. Die Fähigkeit eines GaN-Halbleiters, bei hohen Spannungen, Temperaturen und Frequenzen effizient zu arbeiten, trägt dazu bei, dass Stromrichter effizienter werden und Schaltverluste minimiert werden, die auftreten, wenn ein Schalter zwischen einem Sperrzustand und einem leitenden Zustand wechselt.

In Kombination mit unseren GaN-integrierten Schaltkreisen sorgen die Echtzeit-Mikrocontroller C2000™ unseres Unternehmens dafür, dass Solarwechselrichter und Energiespeichersysteme mit höchster Effizienz arbeiten und eine höhere Leistung bei geringeren Schaltverlusten liefern. Diese Kombination verringert nicht nur die Abhängigkeit von der Stromversorgung aus dem Netz und senkt die Stromkosten, sondern integriert auch erneuerbare Energien nahtlos in unseren Alltag.

Der stille Held des modernen Lebens

Auch wenn diese Technologien nicht immer im Rampenlicht stehen, ermöglichen sie uns doch die Annehmlichkeiten und die Sicherheit, die wir jeden Tag genießen. Obwohl mehrere Anwendungen diese Technologien nutzen, arbeiten die Technologien zusammen, um Produkte, die wir täglich verwenden, zu warten, den Energieverbrauch zu optimieren und die Infrastruktur, auf die wir angewiesen sind, zu stärken. Während wir auf eine nachhaltigere, effizientere und sicherere Zukunft hinarbeiten, werden Technologien in industriellen Anwendungen weiterhin im Vordergrund stehen und unser tägliches Leben stillschweigend unterstützen.

Ryan Wang, Leiter des Bereichs System- und Technikmarketing in unserem Unternehmen, ist der Autor dieses Blogs.

Verwandte Beiträge im Unternehmensblog

Jenseits der Masken: Wie die DLP®-Technologie neue Computerlösungen mit Advanced Packaging ermöglicht
30 Sep 2025 | Technologie und Innovation

Jenseits der Masken: Wie die DLP®-Technologie neue Computerlösungen mit Advanced Packaging ermöglicht

Der Trend zum Advanced Packaging in der Halbleiterindustrie erfordert eine parallel laufende Weiterentwicklung der Lithografie – und die DLP-Technologie ist der Schlüssel dazu.

Es steht noch Großes bevor: Die Bedeutung integrierter Schaltkreise (IC) für die Innovationen der Zukunft
09 Sep 2025 | Technologie und Innovation

Es steht noch Großes bevor: Die Bedeutung integrierter Schaltkreise (IC) für die Innovationen der Zukunft

Die Erfindung des integrierten Schaltkreises durch Jack Kilby ist die unsichtbare Grundlage moderner Innovationen und der Technologien, auf die wir uns heute verlassen – und jener, auf die wir in Zukunft vertrauen werden.

3 Bereiche, in denen Halbleiterinnovationen die Grundlage einer modernen Energielandschaft bilden
04 Jun 2025 | Technologie und Innovation

3 Bereiche, in denen Halbleiterinnovationen die Grundlage einer modernen Energielandschaft bilden

Fortschritte in der Halbleitertechnologie machen erneuerbare Energien zukunftsfähiger

Alle anzeigen

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.