EIS-fähiger Batteriemonitor von TI mit industrieweit höchster Zellenanzahl macht Batteriemanagement-Systeme intelligent

Mit dem Batteriemonitor BQ79826Z-Q1 werden Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme sicherer und leistungsfähiger

9 JUN 2026 | Produkte und Technologien

Highlights dieser Meldung:

  • Der industrieweit erste Batteriemonitor für 26 Zellen in Serie zeichnet sich nicht nur durch klassenbeste Messgenauigkeit aus, sondern unterstützt auch mehr Zellen als konkurrierende Lösungen und sorgt dadurch für niedrigere Systemkosten.
  • Die integrierte smarte EIS-Engine ermöglicht aus dem Innern der Batteriezellen heraus eine frühzeitige Warnung vor thermischem Durchgehen, was die Sicherheit von EVs und ESSs gewährleistet.
  • Der BQ79826Z-Q1 als jüngster Neuzugang im BMS-Portfolio von TI hilft bei der Entwicklung sichererer und leistungsfähigerer Automotive- und Industrie-Anwendungen.

Dallas (Texas/USA), den 9. Juni 2026 – Texas Instruments (TI) (Nasdaq: TXN) stellte heute einen Batteriemonitor-Baustein vor, der für die industrieweit höchste Zellenanzahl ausgelegt ist und über eine integrierte EIS-Engine (Elektrochemische Impedanzspektroskopie) verfügt, sodass Batterieüberwachungs-Lösungen in Elektrofahrzeugen (EVs) und Energiespeichersystemen (ESS) von vorausschauender Intelligenz, umfassenden Daten und Echtzeitdiagnose profitieren können. Der BQ79826Z-Q1 verbessert die Sicherheit und verlängert die Batterielebensdauer, indem er potenzielle Batterieausfälle aus dem Zellinneren heraus erkennt. Die Single-Chip-Lösung kann in ihrer Klasse außerdem die meisten Zellen überwachen und bis zu 44 % mehr Kanäle im Blick behalten als bisherige Generationen. Dank der gestiegenen Kanalzahl bewirkt der Baustein eine deutliche Senkung des Bauteileaufwands in einem Akkusatz, sodass sich die Komplexität und die Kosten der Systeme verringern, ohne dass Abstriche an der Zuverlässigkeit gemacht werden müssen. TI präsentiert diese Innovation auf der 2026 Power Conversion, Intelligent Motion Expo and Conference (PCIM), die vom 9. bis 11. Juni in Nürnberg stattfindet.

Neuer TI-Batteriemonitor BQ79826Z-Q1 verbessert die Sicherheit und Leistungsfähigkeit von EV- und ESS-Anwendungen.

„Die Elektrifizierung im Verkehrssektor und das rapide Wachstum im Bereich der Energiespeicher setzen neue Maßstäbe für die Leistungsfähigkeit von Batterien. Dank seiner Spitzenstellung im Bereich der Batteriemanagement-Technologie bringt TI einzigartige Voraussetzungen mit, um dieser Herausforderung gerecht zu werden“, sagt Wenjia Liu, Vice President und General Manager, Battery Management Systems (BMS) bei TI. „Unser Batteriemonitor mit hoher Zellenanzahl und eingebauter EIS-Engine hilft, gleichsam in die Batteriezellen hineinzublicken, und liefert umfangreiche Daten über deren chemischen Zustand. Die Systemsoftware kann deshalb in Echtzeit belastbare Entscheidungen bezüglich der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Akkusatzes fällen, sodass Entwickler kritischste Herausforderungen im Batteriemanagement bewältigen können.“

Weitere Informationen zu dem Baustein finden Sie auf ti.com/BQ79826Z-Q1.

EIS-Technologie für mehr Sicherheit und Performance
Ebenso wie mit einem Elektrokardiogramm (EKG) das Herz überwacht werden kann, ermöglicht die EIS-Technik die Überwachung von Batterien. Die Technik liefert fortlaufend Echtzeitdaten, die Auskunft über den Batteriezustand geben und etwaige Probleme aufdecken, bevor sie kritisch werden. Dank seiner integrierten EIS-Technik kann der BQ79826Z-Q1 Fehler frühzeitiger aus dem Innern der Zellen heraus detektieren, was bei der Wahrung der Sicherheit hilft und es ermöglicht, die Fahrzeuginsassen vor potenziellen Gefahren wie etwa einem thermischen Durchgehen der Batterie zu warnen.

Die gleichen Vorteile kommen auch in ESS-Applikationen zum Tragen, wo eine zuverlässige Batterieüberwachung entscheidend ist, um dem wachsenden Leistungsbedarf von KI-Rechenzentren gerecht zu werden. Vor dem Hintergrund, dass effektive Energiespeicher-Lösungen immer essenziellere Bedeutung für das Grid-to-Gate-Ökosystem bekommen, bietet die EIS-Technik in Echtzeit Einblicke in den Lade- und Gesundheitszustand jeder einzelnen Batteriezelle – ganz gleich, welchen Umfang das System hat.

Maximale Effizienz dank industrieweit höchster Zellenanzahl
Die Leistungsfähigkeit eines EV oder ESS hängt grundlegend von der Qualität und Effizienz seiner Batterien ab. Der BQ79826Z-Q1 unterstützt bis zu 26 Zellen pro Baustein, also acht mehr als jede konkurrierende Lösung, und setzt damit einen neuen Industriestandard. Weniger Überwachungsbausteine ergeben einen reduzierten Bauteileaufwand, eine einfachere Architektur und eine geringere Leiterplattenfläche, sodass die Kosten pro Kanal signifikant sinken, ohne dass Qualität und Zuverlässigkeit leiden.

In Kombination mit dem Pack Monitor BQ79881-Q1 und einer optionalen Kommunikationsbrücke von TI ergeben diese Bausteine einen leistungsstarken Chipsatz, der sich für unterschiedliche Modulgrößen, Batteriechemien und mechanische Konstruktionen eignet, sodass ein einmal entwickeltes Design in den unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar ist. Diese Skalierbarkeit senkt den Entwicklungsaufwand und verkürzt die Markteinführungszeit von Automotive- und Energiespeicher-Systemen.

Ladungsberechnung mit klassenbester Genauigkeit
Mit einer Spannungsgenauigkeit von <2 mV über den gesamten Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C, höher auflösenden A/D-Wandlern und extrem geringem Rauschen ermöglicht der BQ79826Z-Q1 genauere Ladezustands-Berechnungen, wodurch einem der größten Bedenken von EV-Fahrern Rechnung getragen wird, nämlich der Angst vor unzureichender Reichweite. Dank EIS ermöglicht der Baustein exaktere Temperatur- und Ladezustands-Abschätzungen, sodass Entwickler ohne Beeinträchtigung der Batteriegesundheit längere Batterielebensdauern und kürzere Ladezeiten erzielen können. Mit einer EIS-Messzeit, die um den Faktor 5 kürzer ist als bei früheren Lösungen, bietet dieser Baustein die höchste Rate an Functional-Safety-Spannungsmessungen pro Zelle. Die Konformität zu ASIL D und ISO 26262 ebnet Entwicklern nicht zuletzt einen intelligenteren, effizientere Weg zu sichereren und langlebigeren Batterien.

Weitere Informationen über den BQ79826Z-Q1 enthält der Fachartikel “Enabling the next phase of battery intelligence.”

Entdecken Sie die nächsten Innovationsschritte auf der PCIM 2026
Auf der PCIM können Interessierte neue Produkte und Lösungen von TI erleben, mit denen Entwickler die nächsten Innovationsschritte umsetzen können (Halle 7, Stand 652). Der neue BQ79826Z-Q1 wird in einem EIS-fähigen BMS-Referenzdesign zu sehen sein – begleitet von weiteren Innovationen wie etwa einem einstufigen, bidirektionalen On-Board-Ladegerät mit 11 kW Leistung, einem für 50 kVA ausgelegten Solid-State Transformer Cell Stack mit Ethernet- und Fast Serial Interface-Kommunikation sowie Kurzschlussschutz für Siliziumkarbid-Leistungs-MOSFETs mit Technologie von Flex.

Weitere Informationen über die Präsenz von TI auf der PCIM finden Sie auf ti.com/pcim.

Verfügbarkeit

  • Vorproduktions-Stückzahlen des Batteriemonitors BQ79826Z-Q1 mit integrierter EIS-Engine gibt es jetzt auf TI.com. Produktionsstückzahlen wird es voraussichtlich bis Ende 2026 geben.
  • Für Designer wird außerdem umfassender Entwicklung-Support angeboten – unter anderem in Form von Evaluierungsmodulen und Referenzdesigns.

Über Texas Instruments
Texas Instruments Incorporated (Nasdaq: TXN) ist ein globales Halbleiterunternehmen. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben Analog- und Embedded-Processing-Chips beispielsweise für Industrie- und Automotive-Anwendungen, Rechenzentren, den Personal-Electronics-Sektor und die Kommunikationstechnik. Wir arbeiten mit Leidenschaft daran, Elektronik mithilfe von Halbleitertechnologie erschwinglich und dadurch die Welt besser zu machen. Diese Einstellung leben wir jeden Tag: Mit jedem Innovationszyklus wird unsere Technologie noch zuverlässiger, erschwinglicher und stromsparender, sodass Halbleiter überall in der Elektronik eingesetzt werden können. Mehr hierzu finden Sie auf TI.com.

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.