ZHCB068D September 2021 – January 2022 TMS320F280049-Q1 , TMS320F2802-Q1 , TMS320F28027 , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1 , TMS320F28055 , TMS320F2806-Q1 , TMS320F28069 , TMS320F28069-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28333 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1 , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1
TI C2000™ 微控制器 (MCU) 专为工业和汽车领域的实时控制应用而设计。因此,TI C2000 微控制器出于对实时控制的考虑进行构建。所有 C2000 MCU 均基于 32 位 C28x MCU 内核处理器,频率范围为 40MHz 至 200MHz。C2000 MCU 具有紧密耦合的模拟外设(如模数转换器 (ADC)、比较器以及 PWM 等快速响应数字激励),有充分理由在实时控制应用中使用。
C2000 MCU 系列 | 信息安全机制 | 详细的安全特性 |
---|---|---|
TMS320F28003x TMS320F28002x TMS320F2838x TMS320F28004x TMS320F2837xD TMS320F2837xS TMS320F2807x TMS320F2806x TMS320F2805x TMS320F2803x TMS320F2802x TMS320F2833x/23x F28M3x |
器件识别 | 唯一标识 (UID) 号:用户能够启用通信中的器件识别机制、数据完整性算法的种子机制、身份验证和加密或解密的矢量初始化机制,或防止代码克隆机制 |
软件 IP 保护 | 代码安全模块 (CSM):用户能够阻止在未经授权的情况下对存储在片上存储器中的固件进行访问或编程 | |
调试安全 | 通过 CSM 提供仿真代码安全逻辑 (ECSL):用户能够通过密码实现对存储器的完全调试访问 |
C2000 MCU 系列 |
信息安全机制 |
详细的安全特性 |
---|---|---|
TMS320F28003xTMS320F2838x | 附加调试安全性 | JTAGLOCK:能够阻止器件的仿真;可通过密码解锁 |
加密加速 | 硬件高级加密标准(AES 128/192/2566 位)引擎,可提升性能 | |
安全启动 | 该选项可启用 AES128 基于密码的消息认证码 (CMAC),以便在传输代码执行之前对闪存的前 16KB 进行预先验证。 |
与任何微控制器一样,用户级研发投资有很大一部分用于固件开发。因此,产品固件中包含的知识产权 (IP) 可以为市场中的企业以及具有较高遭窃风险的企业提供关键的竞争优势。为了复制最终产品而拆卸系统的视觉组件可以轻松完成,而且保护在 MCU 上运行的固件可以防止完全重复的工作系统。
另一种日益普遍的情况是共同开发固件。很多时候,某些系统固件由主要工程团队以外,甚至可能是公司以外的人员开发。在这些情况下,一方有时希望保持其固件的私有性,同时仍允许另一方在同一系统上开发和测试程序的一部分。此类情况通常不在传统的运行时软件保护范围内,需要在 MCU 处于调试状态时进行保护。
这在汽车应用中尤为常见,在这些应用中,可能有多家公司涉及在高度连接的系统中生产和调试固件。大多数 C2000 器件上的信息安全机制可以解决这些类型的威胁。
从 TI 发出的新器件在到达时处于完全解锁状态。在您启用安全协议后,锁定区域将只能由同样处于同一区域中的代码访问。还有专用的解锁存储器,以便在需要时可以在区域之间传输数据。除了该基本实现之外,还可以选择性地启用其他选项或层:
在许多情况下,并非所有存储器(无论是易失性还是非易失性)都需要锁定。对于在不同子系统之间共享或包含非专有 IP 的某些固件,也是如此。
除了保护各种存储器块之外,每个 DCSM 实现中还有两个区域。分配存储器以进行保护后,下一步就是确定这些区域中的哪个区域将对选定的存储器进行控制。但是,如果不需要对同一器件的不同开发人员实行代码保护,则可以使用单区域配置。
如果一个区域仅用于执行而不用于内部数据存储,则程序员可以启用“仅执行保护”来阻止任何读取访问(即使来自同一区域/区),以增强安全性。
如果 DCSM 检测到从任何锁定区域执行代码,也会阻止对中央处理器 (CPU) 寄存器的调试访问。
即便使用上述措施,如果 MCU 从锁定区域执行,可能仍然需要限制仿真连接。这可以在调试会话期间使用密码暂时禁用。
通过使用每个器件上提供的 UID 号,可以实施技术来进一步允许软件仅在已知器件上运行。如需更多信息,请参阅 C2000™ 唯一器件编号。
可以使用用户选择的密码禁用和保护 JTAG(仿真器)接口。这有助于确保只有经过授权的人员才能查看/调试应用。
世界上常见的加密算法之一以其速度和简易性而闻名。即便如此,实时微控制器中 AES 的软件实现速度也相对较慢,无法满足实时控制系统的需求。硬件加速器显著缩短了处理加密消息的周期时间,同时释放了处理过程中的 CPU 带宽。提供多种不同的模式和位大小。
作为另一层固件保护,可以选择在启动时运行安全启动,然后再将执行权移交给用户闪存代码。除了安全逻辑中内置的编程保护外,这还有助于确保在器件上运行的代码为正版代码。使用的算法是 AES128 CMAC 算法。可使用工具将所需的 MAC 值嵌入到最终代码映像中。如需更多信息,请参阅 C2000 器件上的安全启动。
更多有关 TI 嵌入式安全解决方案的信息,请访问 https://www.ti.com/technologies/security/overview.html。