JAJSKX3A December 2020 – May 2022 UCC27289
PRODUCTION DATA
2 つの入力は互いに独立して動作します。2 つの入力はオーバーラップする可能性があり、出力は入力信号に追従するものとします。独立しているため、単一入力のゲート・ドライバに比べて 2 つの出力を完全に制御できます。本デバイスには固定時間グリッチ除去フィルタが実装されていないため、伝搬遅延と遅延マッチングが犠牲になることはありません。言い換えると、デッドタイムは組み込まれていません。2 つの出力間のデッド・タイムが必要な場合は、マイコンを使用してこの値をプログラムする必要があります。入力信号にノイズが発生し、入力がオーバーラップする可能性がある場合、出力は入力に追従するものとし、貫通電流が発生する可能性があります。このような状況を回避するために、ゲート・ドライバ入力 HI および LI の前面に小さな入力フィルタを実装する必要があります。各入力は電源電圧と無関係であるため、デジタル・コントローラとアナログ・コントローラのどちらの出力にも接続できます。入力は広いスルーレートの信号を受け付け、入力は負電圧に耐えられるため、堅牢性が向上します。ドライバの入力に小さなフィルタを配置すると、すでに説明したように、ノイズが発生しやすいアプリケーションでシステムの堅牢性をさらに向上させることができます。入力には、標準値 250kΩ のプルダウン抵抗が内蔵されています。したがって、入力がフローティングのとき、出力は Low に保持されます。