JAJA849 April 2025 ISO1228
トランザクションのアドレス・フェーズ中、O8-O1はSDOに出力されます。
SDIが継続的にLow(0)に保持されている場合、デバイスはアドレス0からの読み出し動作として扱うことができます。アドレス0はIN8-IN1の状態を保持するため、読み取り動作のこの特殊なケースでは、SDO出力をアドレス・フェーズと読み出しフェーズの両方でIN8-IN1にすることができます。デジタル入力の状態のみが関係し、他のレジスタへの読み出し/書き込みを行わないアプリケーションでは、このオプションを使用すると実装が簡単になります。
トグルは、nCSおよびSCLKで入力ピンの状態を読み取るときのみ必要です。