JAJA859 April 2025 MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519
ユーザーは、ノード A の MCAN_TX をノード B の MCAN_RX に直接接続したり、その逆に接続したりすることはできず、CAN 通信が正常に行われることが予想されます。この場合、CAN は UART や SPI など他のシリアル インターフェイスとは異なります。たとえば、UART は RS232 トランシーバまたは直接接続 (1 つのノードの UART_TX から別のノードの UART_RX へ、またはその逆へ) 経由で動作できます。ただし、CAN バスには、次の理由により CAN トランシーバが必要です。シングル エンド CAN 信号を差動転送用に変換するだけでなく、トランシーバは CAN_TX ピンをノードの CAN_RX ピンにループバックします。これは、CAN ノードが転送を監視できる必要があるからです。
トランシーバのコストを節約するために、(すべてのノードが同じ PCB 上にあり、近接した場所にある) 一部のアプリケーションでは、ダイオードなどのディスクリート部品を使用して、CAN ノードで転送を監視するという要件を満たすことができます。