JAJA863 April 2025 LM74610-Q1
まず、ディプリーション MOSFET について理解しましょう。通常、ゲートに何らかの電圧が印加されてオンになる、一般的に使用されている拡張 MOSFET とは異なり (N チャネル MOSFET の場合、VGS > VGS (th))、ディプリーション モード MOSFET は通常、ゲート電圧が印加されずにオンになります。これは、VGS > 0、VGS = 0、または VGS < 0 のときに MOSFET がオンになることを意味します。なぜなら、ディプリーション MOSFET は拡張 MOSFET に基づいており、正のイオンが FET の絶縁層に注入されるからです。そのため、自然に導電性チャネルが存在します。
枯渇した N チャネル MOSFET の場合、元の正のイオン磁界をオフセットできるのは、VGS (負の値) が負の方向にさらに増加して VGS (OFF) のピンチオフ モードに達するか、または VGS (th) と呼ばれる場合のみです。この場合、導電性チャネルを閉じることができます。
図 3-3 に、既存の理想ダイオード コントローラ回路にディプリーション MOSFET Qd を追加した場合の動作モードを示します。
VCATHODE <= VANODE の場合、VIN >= VOUT となる通常動作。この場合、ソーラー電力オプティマイザのバイパス回路は動作します。MOSFET Q1 および Qd がオン、VCATHODE ≌ VANODE.
VCATHODE > VANODE では、逆極性または逆電流保護動作中、VIN < VOUT となる。このとき、ソーラー電力オプティマイザのバイパス回路は動作しません。MOSFET Q1 はオフで、MOSFET Qd はソース フォロワとしてレギュレーション モードにあり、VCATHODE を VANODE より高く維持します VCATHODE = VIN(VANODE)+ Abs (VGS (th))。そのため、VCATHODE から VANODE にかかる電圧は、QD の絶対最大定格 VGS (th) (通常 < 5V) の範囲内であり、LM74610-Q1 の最大逆電圧 45VMAX の過渡電圧よりもはるかに低くなっています。高い逆電圧 (VOUT – VIN) は、Qd のドレイン ソース間電圧 VDS によって維持されます。
適切なディプリーション MOSFET を選択する方法は、主に 2 つの要因によって決まります。
図 3-5 と 図 3-6 に、LM74610-Q1 とディプリーション MOSFET を使用したバイパス回路のシミュレーション回路と結果を示します。シミュレーション結果から、ディプリーション MOSFET を使うことが、電流の低電圧理想ダイオード コントローラの逆電圧範囲をできるだけ広げる効果的な方法であることが分かり、PV パネルまたはストリングの非常に広い入力電圧範囲という課題を解決できます。
この設計の場合、ソーラー電力オプティマイザ システムには以下のようなシステム上の利点もあります。