JAJA883 May 2025 TAS5825M
順序とタイプの設定により、ターゲット振幅応答の低音信号の減衰速度が決定されます。これは、コーナー周波数未満の信号のオーディオ応答に大きな影響を与える可能性があります。この設定は、ほとんどのアプリケーションでデフォルト値に維持できます。スピーカーが非常に敏感で、大きな遠足に耐えられない場合は、より高い順序を選択することをお勧めします。また、低次の設定を選択して、より低い周波数の信号を維持し、オーディオ低音のパフォーマンスを向上させることができます。
これらの設定を調整する場合は、一連のリスニングテストを実行する必要があります。以下に、実用的な推奨事項を示します。
低音補償ありとなしでのスピーカの振幅応答曲線は、図 5-10 および 図 5-11 に示されています。
図 5-10 低音補償が無効な場合のスピーカ応答
図 5-11 低音補償が有効なスピーカ応答