JAJA893A June 2025 – August 2025 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1
排気試験筐体で追加のテストを実施して、RH の変化が真の入力イベントに起因して確実に発生し、周囲湿度の通常の変動により誤警報が発生しないことを確認しました。まず、防水ベントの完全性を確認するために、ベントを水中に浸しました。この通気口により、水がテスト エンクロージャに入らないようになり、湿気の交換が遅くなりました。その結果、RH は本質的に平坦なままでした (図 5-9を参照)。
図 5-9 ベントサ ブマージョン テスト:RH (相対湿度) 10 秒のスルー レートと時間との関係2 番目のテストでは、排気口の筐体を約 23.5°C と 44%RH の屋内周囲条件に順応させました。次に、筐体を閉じて環境テストチャンバー内に配置します。環境テスト チャンバーは、25°C の 90%RH (相対湿度) の高湿度条件にプリセットしました。RH 測定値がどれほど速く上昇できるかを HDC3020 が観測しました。図 5-10に示すように、RH (相対湿度) 10 秒のスルー レートは真の浸水イベントのように時間の経過に伴って増加することはなく、スレッショルドよりもはるかに低く維持されました。これは、適切に排気された筐体を使用して、誤ったアラームをトリガせずに、通常の湿度の上昇と漏れを区別できることを示しています。
図 5-10 通気エンクロージャと環境チャンバー間の空気交換テスト:RH (相対湿度) 10 秒のスルー レートと時間との関係