JAJA903 June 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1306
上記の実装がアプリケーションで使用できない場合は、GPIO を使用してデューティ サイクルが 0% または 100% の High または Low を検出します。この実装では、PWM を検出するために追加の GPIO が必要です。内部接続はデモ コードに示すように接続できます。
図 2-6 デモの GPIO 実装接続IOMUX には入力マルチプレックス (mux) モジュールがあるものの、TI は、1 つの GPIO をタイマのキャプチャ入力として使用し、さらにその GPIO を 0% または 100% のデューティ サイクルの High または Low を検出する入力としても使用することを推奨しています。IO Mux が GPIO モードのままになっている場合、デューティ サイクルが 0% でも 100% でもない PWM が存在すると、PWM サイクルが 1 回欠落する可能性があります。また、タイマーのキャプチャ モードに戻す際に、グリッチが発生することもあります。2 つの GPIO を使用するこの実装では、これらの問題を回避できます。