JAJA916 June   2025 INA241A , INA296A , INA750B , INA790B

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商標

ヒューマノイド ロボットの安全かつ効率的な動作を実現するには、モーター電流を高精度で測定することが重要です。これらの測定値は、ロボットの関節内にあるアクチュエータの制御アルゴリズムによって使用され、精密な動きとダイナミック性能を実現します。モーターの微細な制御と応答性に優れた動作を必要とする複雑なタスクでは、高い水準の精度を維持することが極めて重要です。

各関節のアクチュエータ (通常は永久磁石同期モーター (PMSM)) は、モーターが動かす必要のある負荷の大きさに応じて電流要件が異なります。電流レベルは一般に 0.2A ~ 83A の範囲内で変動し、ドライブの大半は 0.2A ~ 31A です。ヒューマノイド ロボットはバッテリを使用して動作し、電圧は通常 48V、あるいは 39V ~ 54V の範囲内です。バッテリの充電状態によって異なります。

一般的な電流要件は、次のオプションに分類できます。

  • 0.2A ~ 2A:手首と手
  • 2A ~ 6.3A:足首、肩、首
  • 21A ~ 40A:肘
  • 52A ~ 83A:膝、腰、股関節

ヒューマノイド ロボットに搭載された電流センシング

ヒューマノイド ロボット内のモーターは、さまざまな速度とトルク レベルで動作する必要があります。これは、フィールド オリエンテッド制御 (FOC) のようなモーター制御アルゴリズムを通じて実現できます。このアルゴリズムは、マイコン上で実行され、可変パルス幅変調 (PWM) 信号を、パワー FET を制御するゲート ドライバに印加します (図 1 を参照)。

 モーター制御のブロック図 図 1 モーター制御のブロック図

電流センシング機能と監視機能を活用すると、ヒューマノイド ロボットのすべての関節におけるモーターの信頼性の高い性能を検証できます。ヒューマノイド ロボットに搭載された電流センシングは、モーター巻線に流れる電流の監視に一般的に使用されています。これらの測定値は、モーター制御アルゴリズムにとって不可欠な入力です。アルゴリズムは、モーターの負荷、性能、電気的動作に関するリアルタイム情報を提供するからです。このデータにより、アルゴリズムは電圧とトルクの出力を正確に調整し、安定した動作と正確な位置決めを実現できます。たとえば、FOC アルゴリズムは、電流センサから巻線の電流消費データを受信し、エンコーダからモーター シャフトの位置を検出した後、ゲート ドライバに印加する必要がある適切な PWM 信号を決定します。

電流監視により、モーター性能をリアルタイムで制御でき、速度レギュレーション、トルク管理、消費電力監視のための設計が可能になります。その結果、3 相電流の測定値は、ヒューマノイド ロボット内のモーターを効果的に制御するためのアルゴリズムに必要な重要な入力の 1 つとなります。

さらに、電流センサはシステムの安全性において重要な役割を果たし、モーターの過熱、過負荷、絶縁障害などの潜在的な障害や異常の特定を容易にします。巻線を損傷すると異常な電流消費につながる可能性があり、場合によっては消費電流が過度に高くなり、迅速に対処しないと機器の損傷やダウンタイムにつながる可能性があります。電流センサの測定値を分析することで、システムはモーターの状態を評価し、必要に応じて保護対策を実施できます。たとえば、システムは制御された安全なシャットダウンを開始して、重大な損傷や危険な状況が発生する前にそれを防止することができます。したがって、最大のシステム信頼性を維持し、事故のリスクを最小限に抑えるためには、堅牢で高精度の電流センシング設計をモーター制御システムに統合することが重要です。

電流センシング方法

ヒューマノイド ロボット内のモーターを流れる電流は、ローサイド、ハイサイド、インライン電流センシングなど、さまざまな方法を使用して測定できます。電流を測定するには、オペアンプ、抵抗、コンデンサなどのディスクリート部品で構成されたアンプを使用できます。または、電流センシング アンプ、デルタ シグマ変調器、ホール効果センサなどの専用 IC を使用して効率的な設計を実現することも可能です。このアプリケーション ブリーフでは、テキサス インスツルメンツのヒューマノイド ロボット向け電流センシング アンプ、絶縁型デルタ シグマ変調器、絶縁型ホール効果電流センサ製品に焦点を当てていきます。

電流センシングは、システムを流れる電流を推定するオームの法則に基づいて実施します。オームの法則によれば、導体を通過する電流は、導体の両端間の電圧降下に正比例し、抵抗に反比例します。シャント抵抗と呼ばれる抵抗をシステム内に配置することで、オームの法則を使用して消費電流を測定します。シャントは、電流測定が必要な回路内に直列に配置されます。シャントを流れる電流によって、シャントの両端で電圧降下が生じます。通常、電圧降下は小さく、多くの場合 mV 単位の範囲であるため、電流センシング IC を使用した増幅が必要になります。この電圧差は通常、測定され、増幅されて、妥当な出力電圧を生成します。この出力電圧は、A/D コンバータ (ADC) とマイコンを使用して、システムに流れる電流を推定するために使用できます。この方法は、システムにシャントが導入され、シャントによって一部の電力が消費されるため、侵入型とみなされます。シャント抵抗の位置は、電流測定の方法によって異なります。

ローサイド電流センシング

図 2 に示すように、この方法では電源グランドと FET の間にシャント抵抗を配置します。

 ローサイド電流測定 図 2 ローサイド電流測定

抵抗の両端間の電圧降下は、端子に接続された電流センシング IC によって増幅されます。シャント抵抗はグランドに近い場所に配置されているため、同相電圧はほぼ 0V を維持します。ただし、この位置にシャント抵抗を配置すると、システム グランドに影響を与え、システム グランドは実際のグランドではなくなります。そのため、この方法ではシステムのグランドへの短絡を検出できません。通常、測定には 2 つまたは 3 つの電流センサが使用されます。センサが 2 つしかない場合、3 つ目の値は他の 2 つの測定値から計算できます。この計算はマイコンで処理する必要がありますが、計算結果に、モーターで消費される実際の電流が常に反映されるとは限りません。これは、シャント抵抗に接続されている FET がオンのときのみ測定が有効であるためです。したがって、モーターの消費電流を高精度で推定するには、相当な後処理が必要になります。

ハイサイド電流センシング

図 3 に示すように、この方法では、DC バスと FET の間にシャント抵抗を配置します。

 ハイサイド電流測定 図 3 ハイサイド電流測定

抵抗の両端間での電圧降下が電流センサによって増幅され、出力されます。その結果、同相電圧はバス電圧にほぼ等しくなります。この設定では、システムのグラウンドは影響を受けません。電源電圧が同相電圧を決定するため、電流センシング IC は、特に電源電圧が高いシステムの場合、より高い電圧に対応できる必要があります。前述の方法と同様に、測定はシャント抵抗に接続されている FET がオンの場合のみ有効で、相当な後処理が必要です。

インライン電流センシング

これは、電流測定に最も広く使用されている方法の 1 つで、図 4 に示すように、モーターの各相にシャント抵抗を追加します。

 インライン電流測定 図 4 インライン電流測定

シャント抵抗の両端間での電圧降下は電流センシング デバイスによって増幅され、マイコンに帰還してさらに処理されます。この方法はモーターのすべての相について電流測定を行うため、他の 2 つの方法よりも非常に効果的であり、制御アルゴリズムにとって最も正確かつ重要な測定方法となります。さらに、FET の状態が電流測定に影響することなく、システムの短絡も検出できます。PWM 信号の高周波動作には課題がありますが、テキサス インスツルメンツ (TI) の最新の電流センサは、この問題を効率的に処理できるように設計されています。TI では、絶縁型および非絶縁型のさまざまな電流センシング設計を提供しています。さらに、TI はシャント抵抗を内蔵した電流センシング アンプを提供しており、外部シャント抵抗を必要としないコンパクトな設計を実現できます。以下では、最近リリースされた電流センシング アンプと、ヒューマノイド ロボット アプリケーション向けの推奨設計について説明します。

電流センシング設計

電流センシング デバイスは、ローサイド、ハイサイド、インラインの各電流センシング機能を提供するヒューマノイド ロボットの重要なコンポーネントです。インライン電流センシングは、ヒューマノイド ロボットのあらゆる関節で精密なモーター制御を行うための最も精度の高い手法です。こうしたロボットの自由度と能力が拡大する中、電流センシングの要件はますます重要になっています。INA241AINA790xINA750x は、インライン モーター制御アプリケーション向けに設計されています。いずれのデバイスにも、最大 125kHz のスイッチング周波数をサポートする強化された PWM 除去機能が内蔵されています。これにより、入力側の同相過渡に起因する出力側の信号の乱れを最小限に抑えることができます。

INA241A は、市場で最も高精度な電流センス アンプであり、より厳密な制御ループを実現できます。このアンプは、-5V ~ 110V の同相電圧機能を有し、小さいオフセット電圧 (最大 ±10μV)、最小のゲイン誤差 (最大 ±0.01%)、高い DC CMRR (代表値 166dB) という優れた性能を備えています。表 1INA241A の仕様と主要な競合製品との比較を示します。

表 1 デバイスの比較
デバイス INA241A 競合製品1 競合製品2
25°C でのゲイン誤差 (最大) 0.01% 0.1% 0.4%
ゲイン誤差ドリフト (ppm/C) 1 30 10
25°C での Vos (最大 uV) 15 15 20
Vos ドリフト (最大 μV/C) 0.15 0.6 2.8
CMRR (最小 dB) 150 135 100

さらに、高帯域 (1.1MHz) と高スルー レート (8V/μs) により、高速な突入電流からの保護が可能になり、モーターをより高速に制御するための情報を提供できます。図 5 に、大きな同相過渡による出力の乱れを最小限に抑えた、強化された PWM 除去機能の結果を示します。

 INA241x の強化された PWM
                    除去性能 図 5 INA241x の強化された PWM 除去性能

INA241A は外部シャント抵抗を必要とするディスクリート電流センス アンプですが、TI は EZShunt™ 技術を採用したデバイス製品ラインアップをリリースしました。この製品は、シングル チップ デザインでシャント抵抗を内蔵しています。これにより、設計が簡素化されるとともに、基板面積とコストを低減しながら、優れた性能を実現します。INA790xINA750x はどちらも、強化された PWM 除去機能を搭載した、ヒューマノイド ロボットを対象とした統合型設計です。どちらのデバイスも -4V ~ 110V の同相電圧に対応できます。INA790x は、400μΩ の抵抗を使用して 25°C で 75Arms の電流搬送能力を備えており、INA750x は 800μΩ の抵抗を使用して 25°C で 35Arms の電流搬送能力を備えています。ヒューマノイド ロボットの動作範囲が拡大するにつれて、システムに必要な電流センシング デバイスの数も増加しています。PCB 面積の削減は、ヒューマノイド アプリケーションにおいて大きな利点になります。INA790x は、標準の MSOP パッケージとシャント抵抗よりも PCB のサイズを 38% 縮小しています (図 6 を参照)。

 INA790 は、標準の MSOP + シャントに比べて
                    PCB 面積を 38% 削減 図 6 INA790 は、標準の MSOP + シャントに比べて PCB 面積を 38% 削減

発熱は、ヒューマノイド ロボットの設計上の重要な考慮事項です。これらの EZShunt™ デバイスは、プログラムされた温度補償機能を内蔵しているため、デバイスの仕様温度範囲内で温度が変化してもデバイス測定値を正確に維持し、温度に対して優れた性能を発揮します。結果として、設計全体のドリフトは 35ppm/°C と小さく抑えられます。さらに、デバイスを通じた放熱についても考慮する必要があります。これらの EZShunt℠ デバイスは、周囲温度に基づく連続電流搬送能力を備えています。これは、各 EZShunt™ データ シートに安全動作領域曲線によって概説されています。この安全動作電流レベルは、抵抗やパッケージへの損傷が発生したり、シリコンの内部接合部温度が 165°C の制限を超えたりしないように、パッケージ全体での放熱が制限されるように設定されているため、全動作温度範囲にわたる性能を信頼性の高いものにします。

表 2 関連デバイス
デバイス 最適化されたパラメータ
INA241A 超高精度、高速 (1.1MHz BW)、広い同相電圧 (-5V ~ 110V)、強化された PWM 除去機能
INA790x PWM 除去機能と高速過渡応答機能搭載、110Vcm、75Arms、シャント内蔵
INA750x PWM 除去機能と高速過渡応答機能搭載、110Vcm、35Arms、シャント内蔵

その他の推奨デバイス

PWM 除去機能を持たない代替デバイスとしては、INA296AINA791x があります。INA296A はディスクリート設計で、INA791x はシャント内蔵設計です。これらのデバイスは、同相電圧範囲が最大 110Vcm までの広いハイサイド センシングに使用でき、負の同相電圧スイングに耐えることができます。

ローサイド センシングのニーズには、INA381 があります。これは過電流アラートを提供するコンパレータが内蔵されており、コストを最適化した低電圧の電流センス アンプです。

表 3 その他の推奨デバイス
デバイス 最適化されたパラメータ 性能のトレードオフ
INA296A 超高精度、高速 (1.1MHz BW)、広い同相電圧 (-5V ~ 110V) INA241A と同じ仕様、ただし PWM 除去機能なし
INA791x 高速過渡応答機能搭載、110Vcm、75Arms、シャント内蔵 INA790x と同じ仕様、ただし PWM 除去機能なし
INA381 26Vcm、過電流コンパレータ内蔵 26Vcm 同相電圧制限

絶縁型ホール効果電流センサ

電流センス アンプに加えて、TI では高電圧 AC または DC 測定向けの絶縁型ホール効果電流センシング設計も提供しています。この製品ラインアップは、より大型の産業用ロボットで一般的に見受けられる 400V ~ 600V の高電圧レベルに対応する絶縁型センシング設計を実現します。この製品は、インライン位相監視用に設計されたアナログ出力と、過電流保護に役立つ追加の過電流コンパレータ機能を備えています。現在、これらのデバイスは最大 125Arms の電流搬送能力と 1MHz オプションを備えています。TMCS1123 (250kHz) と TMCS1133 (1MHz) は 670μΩ のインピーダンスを達成しており、SOIC-16 パッケージで 80Arms の電流搬送能力を実現できます。TI のホール効果電流センサはすべて、業界をリードする精度と低ドリフト設計を提供します。パッケージのさらなる革新により、小型で大電流の搬送アプローチが可能になります。

絶縁型デルタ シグマ変調器

アンプと変調器の比較

設計者は、アナログ出力と変調器出力の 2 種類の絶縁型電流センシング設計から選択できます。絶縁型アンプ ベースの設計では、測定されたアナログ信号に対して、A/D 変換と D/A 変換を数回実行します。絶縁型アンプ、差動からシングルエンドへの変換段、およびマイコンまたは DSP の外部または内部の ADC によって、全体的な精度とノイズ性能が低下すると同時に、レイテンシが増加します。ただし、アンプはシンプルで、統合が容易です。

また、絶縁型変調器ベースの設計では、A/D 変換が一度だけで済みます。これらの設計では、差動からシングルエンドへの変換段が不要になるため、部品数と設計サイズを削減できます。絶縁型アンプ ベースの設計では ADC が使用されており、多くの状況で実現可能な最大のサンプル分解能と精度が制限されますが、ここでは ADC は不要になります。この絶縁型変調器ベースのアプローチであれば、信号ノイズ性能と全体的な精度が向上し、絶縁型アンプ ベースの設計に比べて、大きい信号帯域幅と小さいレイテンシを実現できます。

変調器付きロボティクスの簡単な紹介

ロボット市場の拡大に伴い、コスト効率に優れた小型フォーム ファクタを実現する、高精度で効率的なデバイスのニーズがますます高まっています。TI の絶縁型同相電流センシング変調器は、これらの要件すべてを満たした設計を実現します。AMC0106M05 または AMC0106M25 を使用することで、ユーザーは 14 ビットを上回る分解能を達成するようにデバイスを構成することができます。これにより、モーターを精密に制御し、設計サイズを 50% 以上削減するほか、PWM スイッチング イベント中も連続測定が可能になります。

ENOB

AMC0106M05 と AMC0106M25 は機能絶縁型デルタ シグマ電流センシング変調器であり、より高精度の電流測定を実現できます。これらのデバイスは、図 7 に示すように、現在の 8 ~ 11 ビットのアナログ設計と比較して、12 ~ 14 ビットの有効ビット数 (ENOB) を持っています。測定精度の向上により、ロボットの微妙なタスクや動きに適した、低電流レベルと低電圧レベルの測定を改善できます。

 位相電流の ENOB と OSR との関係 図 7 位相電流の ENOB と OSR との関係

PWM

インライン位相電流センシングを使用すると、ローサイド シャント センシングに比べて、PWM サイクル全体にわたってより高い性能、連続的な測定、より高精度なモーター位相電流制御が可能になります。このため、インライン相電流センシングは、サーボ ドライブやロボット アプリケーションの一般的な選択肢になります。

PWM スイッチングは、相電流サンプリング中に発生します。したがって、位相電流センサは高い同相電圧過渡に対する耐性を持ち、測定精度に影響を与えないことが重要です。図 8 に、1 つの PWM サイクルにわたるモーター相電流と、それに対応する PWM 電圧の概略図を示します。

 閉ループ位相電流制御と短絡検出のための電流サンプリング 図 8 閉ループ位相電流制御と短絡検出のための電流サンプリング

AMC0106M05 および AMC0106M25 変調器は、150V/ns という高い CMTI を持っており、PWM スイッチング中に ブランキング時間 が必要な競合製品とは異なり、常時連続サンプリングが可能です。

表 4 関連デバイス
デバイス パラメータ
AMC0106M05 電流センシング向け、±50mV 入力、機能絶縁型、デルタ シグマ変調器
AMC0106M25 電流センシング向け、±250mV 入力、機能絶縁型、デルタ シグマ変調器

電流測定のオプションを 表 5 にまとめます。

表 5 電流センシング方法の比較
電流センス アンプ デルタ シグマ変調器 ホール効果センサ
精度
標準電流レベル 50A 100A 100A
PCB の難易度

まとめ

ヒューマノイド ロボットには、関節を制御するための多数のモーターが搭載されています。電流センシングは、これらのモーターの監視とフィードバックの提供において重要な役割を果たします。ローサイド、ハイサイド、インラインの各電流センシングはいずれも電流監視に使用できますが、ヒューマノイド ロボットで最も効果的なモーター制御方法を実現するのは、インライン センシングです。テキサス インスツルメンツには、INA241AINA790xINA750 など、インライン モーター制御を目的とした電流センシング設計が多数用意されています。これらのデバイスはいずれも PWM 除去機能の強化と高帯域幅を備えており、出力からの外乱を最小限に抑え、高速セトリング タイムを実現します。TI の機能的絶縁型電流センシング変調器である AMC0106M05AMC0106M25 は、小型フォーム ファクタで最高レベルの精度を実現すると共に、高い CMTI と、ブランキング時間のない PWM サイクル全体にわたる連続センシングを実現します。TI が提供するこれらの高精度小型サイズ設計により、エンジニアがヒューマノイド ロボットの電流センシング要件を隅々まで満たすのに役立ちます。