JAJA974 August 2025 LM2904B
このデュアル ダイオード構成は、ほとんどのオペ アンプの保護に最適ですが、入力の電圧が電源電圧よりも高い場合は推奨されません。この種の保護機能では、アンプの電源がオンになる前にアンプに入力信号が印加されると問題が発生します。一部のアプリケーションでは機器の電源をオフにすることもできますが、入力信号を印加することもできます。追加の保護機能がない場合、デュアル ダイオード構成ではこれらの入力信号に対する保護は十分ではありません。この問題については、このドキュメントの「電気的オーバーストレス」セクションで後ほど説明します。
オープン ドレイン出力は、デュアル ダイオード構成が適切なオプションではない場合もあります。オープン ドレイン出力は、デバイスの出力がトランジスタのドレインに接続されているときです。このセットアップでは、デバイスは電流をシンクすることのみができます。オープン ドレイン出力の場合、従来のデュアル ダイオードは出力に配置されません。そうでなければ、電源レベルでの電圧クランプが目的のように機能することができません。例として、タイマ、いくつかのコンパレータ、さまざまな差動アンプがあります。差動アンプは多くの場合、電源電圧より高い入力信号を持っているため、ESD に対して代替の保護方法が必要になります。