JAJA974 August 2025 LM2904B
では、ESD からどのように保護するのでしょうか?数ナノ秒以内に放電する可能性のある数千ボルトからの保護が必要です。答えは簡単です:ダイオードを使用してください。中心は、すべての ESD セルはダイオードのバリエーションです。ダイオードは本質的に PN 接合であり、ダイオードが順方向バイアス状態に移行すると高電圧をクランプします。ただし、逆バイアス状態では、高インピーダンスとして動作し、通常動作が可能になります。これにより、IC の通常の動作を損なうことなく、ESD セルから保護する優れた方法になります。
ESD セルにはさまざまな種類があります。ただし、各 ESD セルには長所と短所があります。このセクションでは、最も一般的な ESD セルの形式について説明し、IC 設計者がデバイスに適したセル タイプを選択する方法について説明します。