JAJA974 August   2025 LM2904B

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2ESD の概要
    1. 2.1 静電気放電とは?
      1. 2.1.1 半導体の ESD セルの堅牢性
  6. 3ESD セルのタイプ
    1. 3.1 デュアル ダイオード構成
      1. 3.1.1 必ずしもデュアル ダイオード構成を使用しないのはなぜですか?
    2. 3.2 ブートストラップ ダイオード
    3. 3.3 吸収デバイス
      1. 3.3.1 アクティブ クランプ
      2. 3.3.2 GCNMOS クランプ
    4. 3.4 シリコン制御整流器
    5. 3.5 CER ダイオードと ECR の NPN ダイオード
      1. 3.5.1 ECR および CER ESD セルの応答の測定
    6. 3.6 複数の ESD セルの比較
  7. 4データシートからデバイスの ESD 構造を決定する方法
  8. 5回路 ESD/EOS イベントからシステムを保護する方法
    1. 5.1 TVS ダイオードと直列抵抗を使用して、回路を保護する
    2. 5.2 ショットキー ダイオードを使用した回路保護
  9. 6システム レベルの回路でオペ アンプをテストする方法
    1. 6.1 長年にわたる ESD 保護セルの進歩
  10. 7まとめ
  11. 8参考資料

システム レベルの回路でオペ アンプをテストする方法

多くのシステム レベルの設計では、すべての部品が動作していることを確認するため、オペ アンプの電源がオフになっている間にテストが実行されます。オペ アンプをテストするとき、入力に電圧または電流を印加し、抵抗を測定します。内部ダイオードの構造によっては、広い範囲の結果が得られます。測定する抵抗は、オペ アンプ内の ESD セルの抵抗です。ただし、有効な測定が行われ、このテストではオペ アンプが損傷していないことを確認するため、システム レベルのテストでいくつかの重要なパラメータに従う必要があります。

最初のステップは、デバイスの電源がオンになっていないことを確認することです。次のステップは、デバイスの電源をグランドに接続することです。図 6-1に、オペ アンプの有効なインサーキット テスト構成を示します。

 回路テスト構成図 6-1 回路テスト構成

オペ アンプの入力に電圧が配置され、電源はフローティングのままであることを考えてみます。電源がフローティングであるため、電圧は吸収デバイスへのパスがありません。これにより、意図せずデバイスに電力を供給し、望ましくない出力信号が発生して、システム内の他のデバイスに影響を及ぼす可能性があります。そのため、システム レベルのテストでデバイスを検証するときに、両方の電源を接地するのがベスト プラクティスです。アンプの逆給電の詳細については、こちらのアプリケーション ノートを参照してください。