JAJA974 August   2025 LM2904B

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2ESD の概要
    1. 2.1 静電気放電とは?
      1. 2.1.1 半導体の ESD セルの堅牢性
  6. 3ESD セルのタイプ
    1. 3.1 デュアル ダイオード構成
      1. 3.1.1 必ずしもデュアル ダイオード構成を使用しないのはなぜですか?
    2. 3.2 ブートストラップ ダイオード
    3. 3.3 吸収デバイス
      1. 3.3.1 アクティブ クランプ
      2. 3.3.2 GCNMOS クランプ
    4. 3.4 シリコン制御整流器
    5. 3.5 CER ダイオードと ECR の NPN ダイオード
      1. 3.5.1 ECR および CER ESD セルの応答の測定
    6. 3.6 複数の ESD セルの比較
  7. 4データシートからデバイスの ESD 構造を決定する方法
  8. 5回路 ESD/EOS イベントからシステムを保護する方法
    1. 5.1 TVS ダイオードと直列抵抗を使用して、回路を保護する
    2. 5.2 ショットキー ダイオードを使用した回路保護
  9. 6システム レベルの回路でオペ アンプをテストする方法
    1. 6.1 長年にわたる ESD 保護セルの進歩
  10. 7まとめ
  11. 8参考資料

吸収デバイス

吸収デバイスは、内部クランプ デバイスであり、入力 ESD イベントが入力ダイオード経由で電源に送られたときに、オペ アンプの電源両端の電圧を制限します。図 3-3 に、吸収デバイスの一般的な高水準構造を示します。

 吸収デバイス図 3-3 吸収デバイス

吸収デバイスは、回路外の ESD イベント時に電源電圧をクランプして、損傷を防止するように設計されています。イベントが終了すると、通常は数ナノ秒後に吸収デバイスに電源が接続されていないため、オフになります。回路内の ESD イベントに対して吸収デバイスがオンになった場合、回路から電力が除去されるまで、オンで低インピーダンス状態のままです。そのため、回路内の電気的オーバーストレス イベント中は吸収デバイスをオンにしないことが不可欠です。

 ESD ダイオード ステアリング図 3-4 ESD ダイオード ステアリング

図 3-4は、オペ アンプの非反転ノードに ESD パルスが印加される例です。実際の世界では、デバイスの不適切な取り扱いによって発生する可能性があります。たとえば、非静的な安全作業面に PCB を組み立てるなどです。ダイオード D3 は順バイアス状態になり、ESD パルスを吸収デバイスに制御することに注意してください。吸収デバイスは、電圧を制限し、ESD パルスのエネルギーを吸収するように設計されています。異なるピンに ESD パルスを印加すると、異なるダイオードがオンになり、パルスを吸収デバイスに制御することに注意してください。また、入力抵抗 R2 は ESD パルスからの入力電流を制限することに注意してください。R2 の値が大きいほど、デバイスに流入する電流が制限されるため、回路の堅牢性はさらに高まります。ただし、バイアス電流とノイズに誤差が発生することがあり、回路の周波数応答にも影響を及ぼす可能性があります。