JAJA974 August 2025 LM2904B
オペ アンプは、静電気放電 (ESD) またはその他の種類の電気的オーバーストレス (EOS) イベントにより損傷する可能性があります。内部オペ アンプ デバイスには、回路外の ESD イベントから保護するよう設計された ESD 保護構造 (ESD セルと呼ばれます) が備えられています。回路外とは、アセンブリやテスト プロセスの際にデバイスを PCB に半田付けする前にデバイスに印加される ESD を指します。場合によっては、ESD 保護構造が回路 ESD や他の形態の EOS に対しても保護できることがあります。ただし、どのような種類の ESD セルが使用されているのか、それらの ESD セルの動作とオーバーストレス イベントの対比を理解することが重要です。さらに、オーバーストレス信号に対する堅牢性を向上させるために、抵抗、TVS ダイオード、ショットキー ダイオードなどの外付け部品を追加することがしばしば必要です。最後に、さまざまな ESD セルは基板レベルのテストに異なる特性を持つため、使用する ESD セルの種類を把握することは基板レベルの製品テストで重要になります。この資料では、さまざまな ESD セルについて説明し、これらの ESD セルを外部部品と組み合わせて使用し、アンプを保護する方法を説明します。また、基板レベルの製品テストで一般的に見られる ESD セルの一般的な特性についても説明します。