JAJA987 August 2025 F28E120SC , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384S , TMS320F28386D , TMS320F28386S , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1 , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
ユーザーが利用できる特定の C2000 デバイスおよびハードウェアに応じて、データロギングをプロジェクトに統合するために使用できる 4 つの一般的なハードウェア設定があります。最初の手順は、ロギング (プライマリ) デバイスで使用できる周辺装置を判断することです。マイコンと PC の間の通信リンクを作成するには、ハードウェア設定のどこかに、PC との通信に一般的に使用できるプロトコルである USB 周辺装置を配置する必要があります。
すべての C2000 デバイスには、標準の UART プロトコルを使用してデータを記録できる SCI または UART の周辺装置が搭載されています。テキサス インスツルメンツが販売するすべての controlCARD と LaunchPAD™ に、UART メッセージを PC で必要な USB フォーマットに変換できる、フラッシュ済み UART-USB ブリッジデバイスがボード上に搭載されているため、このプロトコルをロギングデバイスで使用することには利点があります。
このプロトコルを使用する際の欠点は、SCI および UART の周辺装置の最大伝送速度が比較的低いことで、速度が重視される用途では性能に影響します。このシナリオでは、高速シリアルインターフェイス (FSI) と呼ばれる周辺装置を使用して高速でデータをログに記録できます。特定の C2000 デバイスには FSI 周辺装置が存在しており、この目的で使用できます。利用可能な周辺装置と最大速度を確認するには、『C2000 リアルタイムマイクロコントローラ周辺装置ユーザーガイド』で C2000 デバイスを検索してください。マイコン制御センターでは第 3 世代以降のデバイスでのみ利用可能な Sysconfig GUI を使用する必要があるため、このツールで使用できるデバイスはこれらだけであることに注意してください。