JAJAA01 September 2025 TMAG3001 , TMAG5253
図 4-1に、矢印キーとノブの両方として機能するように設計された 4 つのキーを持つキーボード設計の例を示します。この設計例では、矢印キーに 4 つの TMAG5253 デバイスを、ノブに 1 つの TMAG3001 を使用しています。また、矢印キーごとに RGB LED が付属しているため、キーを押していないときに色が点灯し、押下すると白色になることがあります。LED の色はノブで制御されるため、ノブが回転して LED の色が変わる可能性があります。ノブで 3D ホール効果センサを使用する方法や角度測定に 3D ホール効果センサを使用する方法の詳細については、『家電製品でのノブ用の 3D ホール効果センサ』アプリケーション ノートまたは『多軸ホール効果センサによる角度の測定』アプリケーション ノートをそれぞれ参照してください。
図 4-1 キーボードの設計例前述のキーボード設計の回路図は、図 4-2 に示します。このキーボードの例では、マルチプレクサを使用して TMAG5253 の 4 つの ADC 出力を切り替えることで機能します。MCU を使用してマルチプレクサの入力 (TMAG_EN0 および TMAG_EN1) を制御することで、MCU は 4 つの矢印キー出力のうちどれを聴くかを選択できます。
図 4-2 キーボード設計例の回路図表 4-1に、キーボード矢印ロジックの真理値表を示します
| TMAG_EN0 | TMAG_EN1 | 選択されたキー |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 左矢印 |
| 0 | 1 | 下矢印 |
| 1 | 0 | 右矢印 |
| 1 | 1 | 上矢印 |
図 3-10に示すキーボードデザイン例を使用すると、MSP-EXP432E401Y などの、テキサス・インスツルメンツのランチパッドを使用して、図 3-9に示すヘッダーに接続し、ボードに電源を供給して対話型操作を実現することができます。