JAJAA28 September   2025 AMC0311D , AMC0311D-Q1 , AMC0311R , AMC0311R-Q1 , AMC0311S , AMC0311S-Q1 , AMC0330D , AMC0330D-Q1 , AMC0330R , AMC0330R-Q1 , AMC0330S , AMC0330S-Q1 , AMC0336 , AMC0380D , AMC0380D-Q1 , AMC0381D , AMC0381D-Q1 , AMC0381R-Q1 , AMC1211-Q1 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC1351 , AMC1351-Q1 , AMC1411 , AMC1411-Q1 , AMC3311 , AMC3311-Q1 , AMC3330 , AMC3330-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2シグナル チェーン
    1. 2.1 マルチプレクス逐次比較型 ADC の内部
    2. 2.2 アンプを使用した ADC の駆動
  6. 3実験結果
    1. 3.1 DC の特性
    2. 3.2 AC の特性
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

アンプを使用した ADC の駆動

図 2-1に、オペアンプ、またはシングルエンド絶縁アンプの出力が ADC のアナログ入力を駆動するシナリオを示します。サンプル / ホールド スイッチ SW がサンプル / ホールド コンデンサ CSH を出力に接続する際、アナログ アンプは出力で過渡応答を示します。

 マルチプレクス ADC 入力を駆動するオペアンプ図 2-3 マルチプレクス ADC 入力を駆動するオペアンプ

サンプル / ホールド プロセス中、アンプはサンプル / ホールド コンデンサ CSH を目的のレベル VOUT まですばやく再充電する必要があります。ただし、このプロセスは完全に確定的ではありません。ほとんどの (すべてではありません) ADC では、各変換間にサンプル / ホールド コンデンサがリセットされません。これは、前のチャネル変換の結果として、コンデンサに残留電圧 (電荷) VSH が保持されることを意味します。このため、次の 3 つのシナリオが考えられます。

  1. VSH > VOUT の場合、外部アンプが CSH をより低い電圧に放電する必要があるため、オーバーシュートを発生させます
  2. VSH = VOUT の場合、電圧が同じなので過渡応答を引き起こしません
  3. VSH < VOUT の場合、外部アンプが CSH をより高い電圧に充電する必要があるため、アンダーシュートを発生させます

チャージ バケット フィルタ (Rb、Cb) を追加すると、出力過渡応答の部分的な制御に役立ちます。ただし、フィルタではアンプのセトリング速度を向上させることはできません。これにより、セトリング タイムとオーバーシュート / アンダーシュートの振幅との間の妥協点を調整することしかできません。