JAJAAB6A January 2024 – November 2025 AM3351 , AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3358-EP , AM3359 , AM4372 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379 , AM623 , AM625 , AM625SIP , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A7 , AM62L , AM62P , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
このプロトコルの最も一般的な実装は、https://github.com/project-chip/connectedhomeip の connectedhomeip プロジェクトのチップツールに存在するリファレンス実装です。このリポジトリの内容:
シンプルなデモで重要なのは、管理者とエンドポイントの 2 つだけです。そのため、チップツールとロックアプリのサンプルに焦点を当てています。チップツール以降、このサンプル アプリケーションには、エンドポイントにリンクしてそのエンドポイントで有効になっているクラスタに基づいてコマンドを発行したり、ステータスを取得したりする管理機能として使用できるコマンドライン インタフェース (CLI) があります。ロックアプリは、通常電子ラッチを制御するエンドポイントの一例です。このアプリケーションは、以下のような一連のコマンドを登録します。
これらのコマンドはそれぞれチップツールに登録され、ログと状態の変更メッセージが呼び出されたときにブロードキャストされます。