一般的にGaNデバイス、特にLMG352xR050の正常な使用は、デバイスの適切な使用に依存します。LMG352xR050を使用するときは、次の操作を行います。
- アプリケーションノートやレイアウトの推奨事項を含め、データシートを読み、十分に理解してください。
- 電力ループ・インダクタンスを最小化するため、4層基板を使用し、リターン・パワー・パスを内部層に配置します。
- 寄生インダクタンスを最小限に抑えるために、小型の表面実装バイパスコンデンサとバスコンデンサを使用します。
- 適切なサイズのデカップリング・コンデンサを使用し、レイアウトのガイドラインで説明されているように、これらのコンデンサはICの近くに配置します。
- ローサイド・デバイスの入力信号を供給するには、信号アイソレータを使用します。そうでない場合、信号源がLMG352xR050ICのみの電源に接続されている信号GNDプレーンに接続されていることを確認します。
- 故障ピンを使用して電源オン状態を判定し、過電流および過熱イベントを検出し、コンバータを安全にシャットオフすることができます。
LMG352xR050を使用するときにシステムの問題を回避するには、次のことをしないでください。
- 電源ループおよびバイパスコンデンサのインダクタンスが過剰なため、LMG352xR050については単層または2層のPCBを使用して、ICが適切に動作しないようにしてください。
- バイパスコンデンサの値は、推奨値よりも小さくします。
- デバイスに損傷を与える可能性があるため、650Vを超えるドレイン過渡電圧が発生することを許容します。
- デバイスの電源がオフのとき、または電源がオフのときに大きな第3象限導通を許可します。これにより、過熱が発生する可能性があります。この動作モードでは、自己保護機能によってデバイスを保護することはできません。
- 故障ピンの出力は無視します。