JAJSUO7I April 1978 – March 2025 NA556 , NE556 , SA556 , SE556
PRODUCTION DATA
Nx556 および Sx556 タイマ デバイスは、抵抗とコンデンサの充電遅延を使用して、時間遅延または動作周波数をプログラムできます。次のセクションでは、設計手順について簡単に説明します。リセット モードでは、出力と放電が強制的にLow になり、消費電流をわずかに低減できます。