JAJSWO4 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
SYSREF 入力周期は、LMFC/LEMC を含む、部品内のすべてのクロックの整数倍である必要があります。下表に、SYSREF 周期の要件を示します。
| SYSREF 周期の要件 |
|---|
| SYSREF 周期は、32 DACCLK サイクルの倍数である必要があります。 |
| SYSREF 周期はLT DACCLK サイクルの倍数である必要があります。この要件は、JESD204C インターフェイスが有効の場合にのみ適用されます。1 |
| SYSREF 周期は、f 8*LT*S/GCD(8*LT*S,F) DACCLK サイクルの倍数である必要があります。この要件は、JESD204C インターフェイスが有効の場合にのみ適用されます。1 |
| SYSREF 周期は、LT*S*K DACCLK サイクルの倍数である必要があります。この要件は、JESD204C インターフェイスが有効1の場合で、かつ (SUBCLASS = 1) の場合にのみ適用されます。 |
| SYSREF 周期は、32*(TRIGC_DIV+1) DACCLK サイクルの倍数である必要があります。この要件は、TRIG_TYPEn = 4 または 6 (任意のn) のときにのみ適用されます。 |
SYSREF エッジに再整列するには、いずれかのクロックを SYSREF_ALIGN_EN に設定する必要があります。