SYS_EN=1 でデータパスが APP スリープ状態 でない場合、ベクトル プロセッサは常に有効になります。有効になると、プロセッサは動作を開始するトリガを待ちます。起動に関する重要な注意事項:
- 起動時に、ベクトル プロセッサは、ベクトル ブロックから最初のベクトルをフェッチします。
- ホールド モードが無効 (DDS_HOLD[n]=0) の場合、プロセッサは最初のベクトルに VTRIG_MODE がセットされているかのように動作します。DDS 出力は、最初のトリガが発生するまでミュートのままです。後で最初のベクトルに戻ると、VTRIG_MODE が通常通り適用されます。
- ホールド モードが有効な場合 (DDS_HOLD[n]=1) 、DDS 出力は起動時にミュートされます。トリガを受信すると、最初のベクトルが再生を開始しますが、VTRIG_MODE=1 の場合で、最初のベクトルを完了するために 2 番目のトリガが必要な場合は、プロセッサはストールしたままとなります。
- プロセッサがトリガを待機していると仮定すると、DAC 出力へのすべてのトリガ イベントのレイテンシは、トリガが再生を初期化するか再生を再開するかに関係なく、同じになります。