JAJSX70B July 2010 – September 2025 UCC28070-Q1
PRODUCTION DATA
UCC28070-Q1 は、PFC 入力電流波形の整形を制御するために、2 つの同一かつ独立した相互コンダクタンス型電流誤差アンプ (各フェーズに 1 つ) を備えています。電流誤差アンプ (CA) は、ブースト PFC プリレギュレータに組み込まれた電流制御ループの中核を成し、ループ安定性のために一般的な原理 [7、8] を用いて補償されています。位相 A の CA の出力は CAOA、位相 B の場合は CAOB です。両者の設計上の考慮事項は同じであるため、まとめて CAOx (x は A または B) と呼ばれます。
昇圧 PFC プリレギュレータ内の電流制御ループは、昇圧電力プラント段、電流センシング回路、波形形状のリファレンス、PWM 段、補償部品を備えた CA で 構成されています。CA は、検出された昇圧インダクタの平均電流を乗算器ステージからの波形リファレンスと比較し、その差に比例した出力電流を生成します。
この CA 出力電流は補償ネットワークのインピーダンスを流れて出力電圧 VCAO を生成し、その後、周期電圧ランプと比較されて PFC を達成するために必要な PWM 信号を生成します。
図 6-5 電流誤差アンプ、タイプ II 補償付き昇圧 LC 共振より高く、fPWM より低い周波数において、電流検出を含む昇圧段の小信号モデルは次のように簡略化できます:

ここで
CAOx に RZC-CZC ネットワークを導入することで、インダクタ電流信号の低周波成分に対して高ゲインを得る一方、ゼロ周波数から fPWM までの範囲では平坦なゲインを低く抑え、信号の高周波スイッチングリップル成分を減衰させます (つまり平均化します)。
CAOx 出力のスイッチング リップル電圧は、無視できるリップルと見なすため、ΔVRMP 振幅の 1/10 未満に減衰させる必要があります。
したがって、fPWM での CAOx ゲインは次の式で表されます:

ここで
電流ループのクロスオーバー周波数は、開ループ ゲインを 1 に等しくして fCXO を解くことで求められます:

CZC は、fZC = fCXO = 1 / (2π × RZC × CZC) と置き、CZC を解くことで決定されます。fZC = fCXO のとき、fCXO で位相マージンは 45° です。位相マージンを大きくしたい場合は、fZC を fCXO より低く設定する (CZC を大きくする) とよいです。
追加の高周波極は、一般に fPWM または fPWM/2 に設けられ、fPWM 以上のリップルやノイズをさらに減衰させます。これは、RZC‑CZC ネットワークに並列して、より小さい値のコンデンサ CPC を追加することで行われます。
上記の手順は、固定値のインダクタに有効です。
もし「スイング チョーク」型昇圧インダクタ (電流が増えるとインダクタンスが徐々に減少する) を使用する場合、fCXO はインダクタンスに反比例して変化するため、CZC は最大インダクタンス時に決定する必要があります。