JAJT471 May   2025 ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC32RF72 , ADC34RF52 , ADC34RF55 , ADC34RF72 , ADC3548 , ADC3549 , ADC3568 , ADC3569 , ADC3648 , ADC3649 , ADC3668 , ADC3669

 

  1.   1
  2.   2
  3. 1ナイキスト ルールズ
  4. 2プロセスの向上とは何ですか?
  5. 3周波数計画をお勧めする理由
  6. 4周波数計画でよくある落とし穴
  7. 5デシメーションを使用する適切な周波数計画の利点
  8. 6理論上の例:デシメーションによる周波数計画
  9. 7実践的な例:デシメーションによる周波数計画
  10. 8まとめ
  11. 9関連ウェブサイト

周波数計画でよくある落とし穴

この製品の利点にもかかわらず、不適切な周波数計画を策定する可能性があります。その場合、ADC 性能が低下する問題を招く可能性があります。一般的な課題の 1 つは、ナイキスト ゾーンが重複することです。計画が不適切な入力信号がナイキスト ゾーンの境界に落ちる可能性があり、エイリアシング効果が発生し、システム性能が低下する可能性があります。これを防止するために、考慮中のナイキスト ゾーンでスペクトル インテグリティを維持するために、適切な周波数帯域内に信号を割り当てる必要があります。

クロック スプリアスの汚染もよくあり、特に低品質のクロック供給デバイスまたは最適ではないクロック分配を使用するシステムでは顕著です。これらのスプリアス信号は、ADC スペクトルに変調されますが、既知のオフセット スプリアスが発生するため、感度の高いアプリケーションに大きな影響を及ぼす可能性があります。高品質クロック ソリューションの使用を含め、クロック インフラストラクチャを注意深く設計すると、これらの影響を軽減するのに役立ちます。もう 1 つの実現可能な方法は、このオフセット周波数で高次の帯域除去フィルタを使用してデータをデジタル フィルタ処理することです。ただし、誤って実装すると、希望の信号もスプリアスとともに除去されます。

もう 1 つの課題は、密変調された 3 次相互変調歪みスプリアスの補正です。これらのスプリアスはほぼ常に通過帯域内に収まり、多くの場合、スプリアス フリー ダイナミック レンジを制限するスプリアスです。非常に高いデシメーション係数が発生した場合、これらのトーンが減衰帯域内に着陸する可能性があります。しかし、ほとんどのマルチトーン システムでは、本質的にシングルトーン システムよりも大きな瞬間的帯域幅が必要なため、このような大きなデシメーション フィルタを組み込むことはできません。

最後に、帯域幅とダイナミック レンジの間のトレードオフを検討する必要があります。デシメーションはスプリアス成分と高調波を抑制できますが、瞬間的な帯域幅が縮小されるという代償が伴います。特定のアプリケーションの要件で最高の性能を実現するには、これらのトレードオフのバランスを取ることが不可欠です。