JAJU578C July 2018 – March 2021 TPS274160
IO-Link マスタは 24V で動作します。この設計では、AM437x IDK も同様に 24V で電源供給されるため、1 つの電源で両方のボードに給電することも、2 つの別々の 24 V 電源を使用することも可能です。ただし、それに応じてアダプタ ボードのジャンパを設定する必要があります。
電源を IDK に接続し、そこから IO-Link マスタに給電する場合は、アダプタ上の J7 をショートさせる必要があります。すべてのポートで、合計電流が 0.5A に制限されるように注意する必要があります。この構成はテストされておらず、推奨されません。
推奨される方法は、アダプタ ボードを介して IDK に給電することです。したがって、1 台の 24V 電源を J5 または J8 のいずれかに接続する必要があります。ジャンパ J6 と J9 を短絡する必要があります。IDK に電力を供給するには、J7 も短絡する必要があります。IDK に別の電源を使用する場合は、J7 をオープンにしておく必要があります。
| 構成 | 電源 | J6、J9 | J7 |
|---|---|---|---|
| IDK から電力供給されます | IDK にのみ接続 | オープン | 短絡 |
| アダプタから電源供給 | 接続先は J8 と J5 | 短絡 | 短絡 |
| 個別の電源 | IDK と J8 または J5 に接続 | 短絡 | オープン |
TLC59282 デバイスおよび TIOL111 デバイスには 3.3V 電源が必要です。IDK の電圧レギュレータに負荷をかけないように、必要な電圧を供給する追加の LM5165 デバイスがアダプタ ボード上にあります。すべての電圧が安定する前に IO-Link マスタが IDK への信号を駆動しないようにするため、IDK からの 3.3V によって LM5165 デバイスがオンになります。