JAJU704B March 2019 – February 2021
LCD は、2 秒ごとに計測パラメータ間をスクロールします。LCD に表示される各計測パラメータについて、通常、画面には 3 つの項目が表示されます。パラメータの位相を示すシンボル、表示されているパラメータを示すテキスト、そしてパラメータの実際の値です。LCD の上部に位相シンボルが表示され、三角形の形で示されます。シンボルの向きによって、対応する位相が決まります。図 3-7 および 図 3-8 に三角形のさまざまな方向と位相記述子のマッピングを示します。
図 3-7 位相 A のシンボル
図 3-8 位相 B のシンボル累積的な有効電力および無効電力などの集計結果や、位相に依存しないパラメータ (時刻や日付など) は、LCD 上のすべての位相記号を消去することによって示されます。
LCD の一番下の行は、表示されるパラメータの値を示すために使用されます。表示されているパラメータを示すテキストが、LCD の一番上の行に表示されます。LCD に表示される各種測定パラメータと、それらが表示される関連ユニットを、表 3-2に示します。指定列には、どの文字がどのメータ パラメータに対応しているかが表示されます。
| パラメータ名 | 指定 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アクティブ時の消費電力 | ![]() | ワット (W) | このパラメータは、位相ごとに表示されます。集計された有効電力も表示されます。 |
| 無効電力 | ![]() | ボルトアンペア無効 (var) | このパラメータは、位相ごとに表示されます。集計された無効電力も表示されます。 |
| 見かけの電力 | ![]() | ボルトアンペア (VA) | このパラメータは、位相ごとに表示されます。 |
| 力率 | ![]() | 0 から 1 の間の定数 | このパラメータは、位相ごとに表示されます。 |
| 電圧 | ![]() | ボルト (V) | このパラメータは、位相ごとに表示されます。 |
| 電流 | ![]() | アンペア (A) | このパラメータは、位相ごとに表示されます。 |
| 周波数 | ![]() | ヘルツ (Hz) | このパラメータは、位相ごとに表示されます。 |
| 消費される有効エネルギーの合計 | ![]() | kWh | このパラメータは、位相ごとに表示されます。 |
| 消費される合計無効エネルギー | ![]() | kVarh | このパラメータは、位相ごとに表示されます。これは、第一象限 ( 象限) および第四象限の無効エネルギーの合計を表示します。 |
| 時間 | ![]() | Hour:minute:second | このパラメータは、集計された読み取り値のシーケンスが表示されている場合にのみ表示されます。このパラメータは、各位相ごとに一度だけ表示されません。 |
| 日付 | ![]() | Year:month:day | このパラメータは、集計された読み取り値が表示されている場合にのみ表示されます。このパラメータは、各位相ごとに一度だけ表示されません。 |
図 3-9 は、LCD に表示された位相 A の測定周波数 59.99Hz の例を示しています。
図 3-9 LCD