JAJU840A April 2022 – April 2024
PCA9543A は、I2C バスで制御されるデュアル双方向変換スイッチです。SCL/SDA のアップストリーム ペアが、2 つのダウンストリーム ペア (チャネル) に展開されます。プログラム可能な制御レジスタの設定により、個々の SCn/SDn チャネルまたは両方のチャネルを選択できます。2 つの割り込み入力 (INT1 ~ INT0、各ダウンストリーム ペアに 1 つ) を備えています。1 つの割り込み出力 (INT) が 2 つの割り込み入力の論理積として機能します。アクティブ LOW のリセット入力 (RESET) により、PCA9543A はダウンストリームの I2C バスの 1 つが LOW 状態に固着した状況から回復できます。RESET を LOW にすると、I2C ステート マシンがリセットされ、両方のチャネルが選択解除されます (内部のパワー オン リセット機能と同様)。このリファレンス デザインでは、両方の LDC3114-Q1 デバイスが同じ I2C アドレスを共有しているため、両方の LDC3114-Q1 デバイスと通信できるようにこのデバイスを使用します。