JAJU922A October 2022 – February 2024
LLC コンバータは、1 次側で ZVS、2 次側で ZCS を実現することができるため、広く普及しています。代表的な LLC 直列共振コンバータ (SRC) を 図 2-2 に示します。このコンバータの 1 次側はハーフ ブリッジであるため、ボルト秒の観点から考えると、トランスの利用率は半分になります。さらに、スイッチの電流定格は、フルブリッジ構造を使用する場合に比べて、必要な電流の 2 倍となっています。
図 2-2 LLC ハーフブリッジ SRCハーフブリッジ LLC SRC はコスト的には低消費電力で魅力的ですが、大電力で高密度のアプリケーションでは、次の理由からフルブリッジ LLC SRC が必要とされます。
図 2-3 フルブリッジ LLC コンバータ図 2-3 に示すように、フルブリッジ LLC コンバータは、広い意味でデュアル アクティブ ブリッジ (DAB) コンバータに分類されます。DAB コンバータでは、コンバータはモデルまたは動作に基づいて分類できます。
共振 DAB コンバータは、高効率、大電力、高密度が実現できることから、高い関心を集めています。CLLLC は、対称型のタンクによって双方向動作が可能です。LLC 構造を双方向に使用する際の問題点は、逆方向の電力フローモードで動作する場合のスイッチング周波数が、トランスの巻線容量と漏れインダクタンスに左右されることです。このため、電力段のゲインやスイッチング周波数はほぼ制御できません。このことから、CLLLC タイプの構造は、スイッチング周波数がより制御しやすく、ゲインの自由度が増すため、好まれています。