JAJU957 November 2024
このリファレンス デザインでは、3 つのレシーバ アンテナと 2 つのトランスミッタ アンテナ用に単一素子のパッチ アンテナを使用しています。アンテナ アレイは、方位角面での角度分解能が最大化されるように定義されています。前述のように、このリファレンス デザインには 1D と 2D の 2 種類のセンシング バリエーションがあります。これは、一方の TX アンテナの位置を他方のアンテナに対して相対的に変更することで実現されます。