JAJU967 December 2024
最初の段では、BQ25790 昇降圧チャージャを使用しています。この充電器は、1 セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマ バッテリを使用します。また、チップにはスマート パワー パス機能が内蔵されており、バッテリが完全に放電した場合や取り外された場合でもシステムの動作を維持できます。負荷電力が入力電源の定格を超過し、あるいは除去されると、バッテリが補完モードに移行し、入力電源の過負荷とシステムの故障を防止します。入力電源がなくなっても、BQ25790 は、バッテリを放電して、VBUS 上に 2.8V ~ 22V の可変電圧を 10mV 刻みで生成することで USB On-the-Go (OTG) 機能に対応します。この動作は、プログラマブル電源 (PPS) 機能で定義されている USB PD 3.0 仕様に準拠しており、外部デバイスを充電することができます。I2C ホスト制御充電モード以外に、この充電器は自律充電モードもサポートしています。電源投入後、充電はデフォルトのレジスタ設定を使って有効化されます。本デバイスは、ソフトウェアがまったく関与しなくても充電サイクルを完了できます。BQ25790 は、各段階 (トリクル充電、プリチャージ、定電流 (CC) 充電、定電圧 (CV) 充電でバッテリ電圧を検出しバッテリを充電します。定電圧フェーズにおいて、充電サイクルの終わりに、充電電流があらかじめ設定された制限値 (終了電流) を下回ると、充電器は自動的に停止します。十分に充電されたバッテリが再充電スレッショルドを下回ると、充電器は自動的に他の充電サイクルを開始します。
テキサス インスツルメンツでは、バッテリ充電に自律モードを使用していますが、このリファレンス デザインでは I2C インターフェイスを残しています。BQ25790 の PROG ピンは、グランドへの 4.7kΩ 抵抗を使用して構成され、スイッチング周波数を 750kHz に、充電電流はデフォルトで 2A に設定できます。充電電流はデフォルトで 2A に設定できます。外部アダプタ用の USB Type-C コネクタが 1 つしかなく、外部 ACFET-RBFET がないため、AC1 と VAC2 を VBUS に接続し、ACDRV1 と ACDRV2 を GND に接続します。式 1 に、入力電流制限設定の計算結果を示します。
設計者は R128 および R130 を更新して、予想される電流制限値に達します。このリファレンス デザインでは、設計者は評価基板に従い、1.4A の電流制限を設定します。