このデザインでは、以下の一般的ガイドラインに従ってください。
- デカップリング コンデンサは、関連するピンの近くに配置します。
- グランド トレースの代わりにグランド プレーンを使用し、特に AMC131M03 の近くではグランド プレーンの切れ目を最小限にします。この設計では、上層と下層の両方にグランド プレーンがあります。このような場合、ビアを自由に使用して、プレーン間に良好なスティッチが存在することを保証します。
- ADC チャネルの入力への差動配線 2 本は、対称に、互いにできる限り近い位置に配置します。
- AMC131M03 デバイスについて、0.1μF のコンデンサが、1μF のコンデンサよりも AVDD ピンの近くになるように配置します。DVDD に接続される 0.1μF と 1μF のコンデンサも同様に配置します。
- 水晶をマイクロコントローラに接続するために使用するトレースの長さは最小限に抑えます。水晶のリードの周囲にガード リングを配置し、水晶のハウジングを接地します。また、水晶発振器 (XTAL) または BAW デバイスの下にはクリーンなグランドが必要なため、その下に配線を配置しないでください。また、高周波信号は MSPM0G3507 のクロック アイランドから離して配置します。
- 電源接続には広いパターンを使用します。
- この設計に使用している AMC131M03 および ISOUSB111 絶縁デバイスについて、推奨される空間距離と沿面距離の条件を満たされていることを確認します。