JAJU978 February 2025 AMC131M03 , MSPM0G1507
TIDA-010244 ボードを実行するには、次の手順を行います:
デフォルトの電力源は USB Type-C 経由で接続されています。基板に電力を供給するには、JP3 と J18 にジャンパを配置します。次の LED は、適切な機能を示します:
その他の電源オプションは、『電源オプションおよびジャンパ設定』に記載されています。
デフォルトの通信は、オンボード USB Type-C インターフェイス経由で接続されています。このインターフェイスはプログラム可能で、MSPM0、オンボードの Bluetooth Low Energy チップまたは Bluetooth Low Energy モジュールからデータを送信できます。MSPM0 デバイスをプログラムするには、以下のジャンパを配置します:
Bluetooth Low Energy のチップまたはモジュールをプログラムするには、以下のジャンパを配置します:
UART 通信を使用し、エネルギー測定ライブラリで計算されたさまざまな結果を提供します。データは USB Type-C インターフェイス、ピン ヘッダー経由の FTDI デバイス、Bluetooth Low Energy チップ、または Bluetooth Low Energy モジュール経由で転送できます。
デフォルト設定では、USB Type-C インターフェイスを経由してデータを転送します。これを有効にするには、J9 のジャンパを RX と TX に接続します。
2 番目のオプションは、ヘッダー J7 上の外部 FTDI チップ経由で接続します。FTDI ケーブル変換デバイスをヘッダーに配置し、CCS プロジェクトの SysConfig ファイルを使用してハードウェア構成を確実に変更します。『UART から PC GUI への通信』も参照してください。
3 番目の選択できる設定は Bluetooth Low Energy を経由しています。データをテストおよび送信するには、いくつかのオプションがあります。
ケース 1 接続の場合:
ケース 2 接続の場合: