この例には、次の一連のコマンドが含まれています。
- 短軸の画像の向きを設定します。
- 入力チャネルのスワップを ABC->CBA に設定します。
- LED の電流を設定します。
コマンドを追加してテキスト ファイルに保存するには、次の手順に従います
- EVM を電源オンし、「Connected」(接続済み) ラジオ ボタンが緑色に点灯していることを確認します。
- GUI の上端にある [Video Mode] ボタンをクリックします。
- [Source Select] の下で [Parallel RGB] を選択します。
- 「Operating Mode」(操作モード) グループ ボックスで 「Video Mode」(ビデオ モード) を選択してから、「IT6535 Receiver」(IT6535 レシーバ) グループ ボックスで HDMI ラジオ ボタンを選択して、最後に 「Set」(設定) ボタンをクリックします。(この入力コネクタを使用する場合は、「DisplayPort」(ディスプレイ ポート) ラジオ ボタンを選択します)。
- EVM に入力ソースが正しく表示されていることを確認します。ビデオ ソースが表示されない場合は、PC またはホストが正しい解像度とフレーム レートを供給していることを確認します。ビデオ サポートについては、セクション 3.5.1 を参照してください。
- GUI の上端にある [Batch Files] ボタンをクリックします。
- ログ出力をイネーブルするには、[Enable Command Logging] ボックスをオンにします。
- リスト ボックスのコンテンツをクリアするには、[Clear All] ボタンをクリックします。
- GUI の上端にある [System Settings] ボタンをクリックします。
- [Image Orientation] グループ ボックスの [Get] ボタンをクリックします。
- [North/South] チェックボックスをオンにし、グループ ボックスの [Set] ボタンをクリックします。表示される画像の向きが短軸で反転されます。
- GUI の上端にある [Video Mode] ボタンをクリックします。
- [Input Port Data Swap] グループ ボックスのドロップダウン リスト ボックスで、[ABC->CBA] を選択します。
- ボックスの [Set] ボタンをクリックします。画像のカラーは設定に応じて調整されます。
- GUI の上端にある [System Settings] ボタンをクリックします。
- [LED Controls] グループ ボックスの [Get] ボタンをクリックします。
- [LED Current] グループ ボックスの各 LED に「100」と入力し、[Set] ボタンをクリックします。LED 電流を設定すると、LED の輝度が変化することがあります。
- GUI の上端にある [Batch Files] ボタンをクリックします。
- リスト ボックスに、前の手順で適用されたすべてのコマンドがリストされます。
- 「Save Batch File」(バッチファイルを保存) ボタンをクリックし、テキスト ファイルとして保存します。
リスト ボックスの内容を、図 3-18 に示します。リスト ボックスには、既に示した 3 つより多いコマンドが表示されていることに注意してください。これは、GUI で一部のコマンドについて [Set] ボタンをクリックすると、複数のコマンドが結合されるためです。たとえば、画像の向きについて 「Set」(設定) ボタンをクリックすると、長軸と短軸の両方のコマンドが含まれます。
[Batch File] パネルでは、各コマンドを削除したり、コマンド間に遅延を挿入したりすることもできます。