JAJZ023C December 2021 – May 2025 AM2732 , AM2732-Q1
MibSPI:読み取り後、MibSPI RX RAM RXEMPTY ビットがクリアされない
以下の条件が満たされている場合、CPU または DMA の読み取り後、RXEMPTY フラグが自動的にクリアされない可能性があります。
可能であれば、転送グループが相互に割り込みを行わないようにします。ダミーバッファが優先度の低い転送グループで使用されている場合は、「サスペンド」モードを使用する必要がある場合を除き、適切な「BUFMODE」を選択します (SKIP/DISABLED など)。