JAJZ023C December 2021 – May 2025 AM2732 , AM2732-Q1
MDO FIFO スレッショルドの位置に挿入された sw マーカが失われる
測定データ出力 (MDO) は、AM273x デバイスのさまざまなインターフェイスから接続されたバス上のトランザクションをキャプチャし、LVDS (4 データ レーン) 経由で外部に送信するために使用されます。MDO は、スニファ、FIFO、アグリゲータで構成されます。対応するスニファ モジュールはバス インターフェイスをスニファし、FIFO にデータを蓄積します。FIFO スレッショルドに達すると、データはバースト転送としてアグリゲータに送信されます。
MDO ソースは、追跡またはその他の関連する目的で、マーカ インジケータとそのデータを注入することもできます。FIFO スレッショルド位置の最後の要素の一部になるようにマーカが挿入されると、マーカは失われます。
これは、Sniffer 0 以外のスニファを転送に使用した場合にのみ発生します。
複数の連続マーカ (> 1) をユーザーが送信して、少なくとも 1 つのマーカがレシーバによって登録されていることを確認できます。同じスニファ構成を Sniffer 0 レジスタにプログラムする必要があります。この方法で、マーカが送信され、レシーバによって登録されます。この回避方法は、Sniffer 0 が使用されておらず、他のスニファ構成を複製するためにアイドル状態になっている場合にのみ有効です。