JAJZ026B April 2024 – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
ADC:VREFHI/VREFLO ピンの共有アナログ入力の間には抵抗性パスがあります
0
ADC リファレンスが VDDA/VSSA に設定されている場合、VREFHI ピンと VREFLO ピンをデバイスの ADC への追加入力チャネルとして使用できます。VREFHI ピンは ADC 入力 D20 および E20 チャネルと共有され、VREFLO ピンは ADC 入力 A13、B13、C13、D1、E13 と共有されます。このリファレンス モードでは、これら 2 つのピンの間に抵抗性の接続があります。
VREFHI ピンと VREFLO ピンをアナログ基準に使用する場合、問題はありません。ピンをアナログ入力として使用する場合、2 つのうち一方のみを駆動して、もう一方をフローティングにすることを推奨します。