JAJZ044A December 2024 – October 2025 AM62D-Q1
C71x:非アライメントの転置されたストリームが AM1 循環バッファ境界を越えた場合に、SE が誤ったデータを返します
AM1 が AM0 よりも大きい循環バッファ サイズを参照している場合、SE は非アライメントの転置されたストリーム中に間違った 64B 行のデータを再利用することができます。これは、転置されている行の 1 つが AM1 循環バッファ境界を超え、AM0 境界を超えていないときに発生します。
転置されたストリームを完全にアラインさせます。つまり、開始アドレスとスケーリングされたすべての DIM 値が 64B の倍数になるか、AM1 が AM0 よりも大きな循環アドレッシング バッファ サイズにならないように設定します。