JAJZ044A December 2024 – October 2025 AM62D-Q1
CPSW:ホストのタイムスタンプにより、CPSW ポートがロックされます
CPSW は、パケット入力タイムスタンプ情報をホストに通信するための 2 つのメカニズムを提供します。
1 つ目のメカニズムは、特定のイベントによってトリガされたときにタイムスタンプを記録する CPTS イベント FIFO を経由します。そのようなイベントの 1 つは、指定された EtherType フィールドを持つイーサネット パケットの受信です。最も一般的に、これは PTP パケットの入力タイムスタンプをキャプチャするために使用されます。このメカニズムでは、ホストは DMA 経由で配信されるパケット ペイロードとは別に、 (CPTS FIFO から) タイムスタンプを読み取る必要があります。このモードはサポートされており、このエラッタの影響を受けません。
2 つ目のメカニズムは、PTP パケットだけでなく、すべてのパケットの受信タイムスタンプを有効化することです。このメカニズムでは、タイムスタンプは DMA を介してパケット ペイロードと一緒に配信されます。この 2 番目のメカニズムは、このエラッタの主題です。
CPTS ホスト タイムスタンプがイネーブルの場合、内部 CPSW ポート FIFO へのすべてのパケットには、CPTS からのタイムスタンプが必要です。EMI やその他の破損メカニズムによってパケット プリアンブルが破損した場合、タイムスタンプ要求が CPTS に送信されない可能性があります。この場合、CPTS は CPSW ポート FIFO でロックアップ状態を引き起こすタイムスタンプを生成しません。CPTS_CONTROL レジスタの tstamp_en ビットをクリアして CPTS ホストのタイムスタンプを無効化すると、ロックアップ状態が発生しなくなります。
イーサネットからホストへのタイムスタンプを無効化する必要があります。
CPTS ホストのタイムスタンプの代わりに、イベント FIFO のタイムスタンプを使用できます。