KOKA071 July 2024 TDA4VM-Q1
로봇 시스템 설계자는 더 높은 수준의 자동화 기능을 갖춘 로봇에 대한 수요를 충족하기 위해 노력하면서 점점 더 복잡해지는 설계에 직면하고 있습니다. 이러한 복잡성은 그림 1에 나와 있는 것과 같이 협동 로봇(코봇) 및 자율 모바일 로봇(AMR)과 같이 인간과 긴밀하게 협력하는 로봇에 특히 많이 사용됩니다. 사람과 주변에서 안정적으로 작동하기 위해서는 훨씬 더 많은 전자 부품이 필요합니다. 결과적으로 로봇에 내장된 프로세서는 점점 더 복잡해지고 있으며, 인식, 탐색, 모션 제어와 같은 기능을 위해 시스템 내에서 점점 더 많은 양의 데이터를 분석하고 이에 대응해야 합니다.
그림 1 창고 환경에 있는 자율 모바일 로봇이러한 임베디드 프로세서로 작업할 때, 일부 회사는 시스템의 프로세서를 처음부터 완벽하게 지원하는 하드웨어와 소프트웨어를 개발하는 데 필요한 사내 리소스와 전문성을 갖추지 못했습니다. 한편, 사내 자원과 전문 지식을 보유한 기업은 신제품의 추가 연구와 개발에 더 많이 투자할 수 있는 하드웨어 및 소프트웨어 리소스를 개발하는 데 많은 시간을 투자해야 합니다.
설계 비용과 복잡성을 줄이기 위해 설계자는 텍사스 인스트루먼트 및 '즉시 배포 가능한' 하드웨어 부품을 전문으로 하는 광범위한 타사 파트너 에코시스템과 협력할 수 있습니다. 또한 TI는 소프트웨어 개발 키트와 사용하기 쉬운 클라우드 기반 툴을 포함하여 인공 지능(AI) 모델을 개발, 벤치마킹 및 배포하기 위한 로봇 애플리케이션의 개발을 더욱 간소화하는 데 도움이 되는 소프트웨어 및 설계 리소스를 제공합니다.
이 문서에서는 로봇 시스템 설계자가 TI의 광범위하고 구축된 타사 네트워크와 사용 가능한 설계 리소스와 사용하기 쉬운 소프트웨어를 통해 개발 프로세스를 간소화하고 시장 출시 시기를 단축할 수 있는 방법을 살펴봅니다.
많은 로봇 시스템이 "배포 준비 완료" 하드웨어 리소스, 특히 모터 제어, 통신 및 기능 안전 등의 이점을 누릴 수 있지만, 이 문서는 주로 비전 처리 애플리케이션에 대한 리소스에 초점을 두고 TI의 하드웨어 파트너를 중점적으로 다룹니다. TI 파트너 디렉토리를 방문하여 TI의 파트너 에코시스템에 대해 자세히 알아보십시오.
현대의 제조 및 글로벌 공급망에서 향상된 생산성과 제어가 요구됨에 따라 코봇과 AMR의 인기가 계속 높아지고 있습니다. 특히 제조 환경에서 이러한 로봇은 사람 및 다른 로봇과의 보다 큰 협력을 가능하게 하고, 인간이 우선 순위가 높은 작업에 집중할 수 있도록 함으로써 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
이러한 로봇의 이점은 단순할 수 있지만, 그 설계는 특히 네트워크 에지에서 분석 기능과 딥 러닝을 사용하는 비전 처리 시스템을 구현할 때는 복잡할 수 있습니다. 카메라 모듈을 개발하고 코봇 및 AMR에서 AI 모델을 테스트하고 배포하는 데 시간이 많이 소요되며 특정 프로그래밍 전문 지식과 특수 소프트웨어가 필요합니다.
설계자는 공간 제약이 있는 Arm® 기반 설계에서 비전 프로세싱의 개발을 가속화하기 위해 Congatec의 TechNexion ROVY-4VM SoM(System On Module), SMARC(스마트 모빌리티 아키텍처) 모듈, conga-STDA4, BeagleBone AI-64® 및 Arucam V3Link™ 카메라 키트와 같은 TI의 타사 하드웨어 파트너의 모듈을 사용할 수 있습니다.TechNexion, Congatec 및 BeagleBone 모듈은 TDA4VM 프로세서를 기반으로 합니다. 이 프로세서는 비전 기반 애플리케이션에서 딥 러닝을 위한 듀얼 Arm Cortex®-A72, DSP 및 가속기로 이종 아키텍처를 제공합니다.
TechNexion ROVY-4VM 같은 SoM을 사용하여 설계자는 설계 프로세스를 간소화하는 모듈에 대한 AMR 제품을 개발할 수 있습니다. ROVY-4VM은 프로세서, 전원 관리 IC(PMIC) 및 메모리(DDR, UFS, SPI 또는 플래시)를 완전한 테스트를 거쳐 생산 준비가 된 단일 PCB에 통합하며, 프로세서의 나머지 모든 주변 장치를 보드 간 고밀도 상호 연결(HDI)로 간편하게 라우팅합니다. 설계자가 선택한 기능을 사용하여 캐리어 보드를 처음부터 새로 설계할 수 있는 반면 TechNexion은 ROVY-4VM을 위한 완전한 AMR 중심 키트인 ROVY-4VM-EVK를 제작했습니다(그림 2의 AMR 데모에서 보임). 이 키트를 레퍼런스 디자인으로 사용하면 FPD-Link™ III 기술(TECHN-3P-VLS3-X-SL)을 사용하여 최대 8개의 플러그 앤 플레이 카메라 추가, 디스플레이 추가(역시 FPDLink III 사용), 표준 또는 싱글 페어 이더넷으로 이더넷 포트 확장, 신속한 프로토타이핑 및 개발을 위한 간편한 표준 USB3/Gb 이더넷 포트와 같은 기능을 빠르게 구현할 수 있습니다.
그림 2 TechNexion “Rovybot” AMR 데모, ROVY-4VM-EVK(섀시 포함)설계자는 conga-STDA4를 사용하여 SGeT의 개방형 표준 SMARC 모듈 폼 팩터 및 핀아웃을 활용하여 기능 안전성 같은 기능을 개선하고 ARM 기반 프로세서 및 Linux 기반 소프트웨어를 통해 기본 분석을 추가할 수 있습니다. 현재 공장 자동화에 사용되는 많은 산업용 애플리케이션은 SMARC 모듈을 기반으로 합니다. 대규모 개발자 커뮤니티가 지원하는 개방형 표준인 SMARC 폼 팩터는 설계가 쉽고 설계 전반에 걸쳐 확장 가능하며, DIN 레일 장착 IPC에 사용되는 캐리어 보드 라우팅 및 주변 장치 세트와 같은 기존 캐리어 보드의 일부를 재사용할 수 있으므로 간단한 모듈 교환만 필요한 경우가 많습니다. 이를 통해 향상된 사용 편의성이 가능하기 때문에 설계자가 기존 설계를 더 쉽게 업데이트하고, 총 시스템 비용과 크기를 줄이고, TDA4VM 프로세서의 고급 기능 세트를 활용할 수 있습니다.
BeagleBoard.org 재단의 BeagleBone AI-64는 로봇 시스템의 비전 처리 조기 개발을 위한 또 다른 옵션입니다. TDA4VM에 기반을 둔 BEAGL-BONE-AI-64는 Debian OS를 사용할 수 있는 완전한 시스템으로, 그림 3에 나와 있듯이 ArduCam의 ARDCM-3P-V3LINK-CAM V3Link 카메라 키트와 결합하여 비전 프로세싱 설계를 간소화하고 설계자가 로봇 제어 방법을 배울 수 있도록 지원합니다. Raspberry Pi 에코시스템에서 온 사용자의 경우 Beagle AI®(AM67A 프로세서 기반)가 더 친숙할 수 있으며, ArduCam 키트와 호환되어 특정 애플리케이션에 대한 다중 카메라 비전 처리를 빠르게 개발하고 테스트할 수 있습니다.
그림 3 ArduCam V3Link 카메라 키트"즉시 배포 가능" 하드웨어와 함께 로봇 시스템 설계자들은 개발을 간소화하기 위해 직관적이고 사용자 친화적인 소프트웨어가 필요합니다. 이 소프트웨어를 사용하면 작업을 보다 효율적으로 제어, 조정 및 실행할 수 있습니다. 소프트웨어가 더 직관적일수록 엔지니어가 로봇 시스템을 설계, 프로그래밍 및 문제 해결에 더 쉽게 참여할 수 있습니다.
사용하기 쉬운 소프트웨어는 학습 곡선을 줄여 엔지니어가 복잡한 소프트웨어 인터페이스를 사용하거나 추가 교육을 받는 대신 애플리케이션의 기능에 더 집중할 수 있게 해줍니다. 로봇 시스템 설계자는 비전 프로세싱 설계를 위해 TI 프로세서를 사용할 경우 다음과 같은 전체 소프트웨어 및 웹 기반 툴과 개발 리소스를 이용할 수 있습니다.
TDA4VM용 SDK는 다양한 SoC(시스템 온 칩) 장치로 확장되어 보다 쉬운 구현과 코드 재사용이 가능한 통합 소프트웨어 플랫폼입니다. 이 SDK는 AI 기반 비전 처리 및 실시간 처리 기능을 갖춘 로봇 애플리케이션의 개발을 간소화하고 가속화하는 데 도움이 되는 유연한 소프트웨어 플랫폼을 제공합니다. SDK에는 로봇 애플리케이션의 개발을 상당히 가속화하는 데 도움이 되는 드라이버, 미들웨어 및 애플리케이션 예제를 포함한 광범위한 설명서 및 포괄적인 소프트웨어 세트와 함께 제공됩니다.
TI Robotics SDK는 TDA4VM 및 AM6xA 애플리케이션 프로세서에서 로봇 애플리케이션 개발을 지원하도록 설계되었습니다. 실시간 제어, 3D 그래픽, 이미지 및 비디오 처리를 비롯한 로봇 애플리케이션의 개발을 용이하게 하는 소프트웨어 구성 요소, 라이브러리 및 도구가 포함되어 있습니다. 또한 개발자가 시작하는 데 도움이 되는 예제 및 설명서도 포함되어 있습니다.
Edge AI Studio는 에지 AI 애플리케이션의 생성을 간소화하고 가속화할 수 있도록 설계된 웹 기반 툴 모음입니다. TI 프로세서에서 기계 학습 모델을 개발, 교육 및 배포할 수 있는 사용하기 쉬운 인터페이스를 제공합니다. Edge AI Studio의 Model Composer, Model Analyzer 및 Model Maker 툴은 네트워크 에지에서 실시간 처리가 필요한 AI 애플리케이션을 제작하는 설계자와 개발자에게 유용합니다.
Edge AI Studio는 원격 TI 하드웨어를 사용하여 AI 애플리케이션을 개발할 수 있는 간소화된 그래픽 인터페이스를 제공하므로 기계 학습 모델 개발에 관한 폭넓은 경험을 가지고 있지 않은 설계자에게 유용합니다. 또한 사전 훈련된 모델을 포함하고 있으며 이러한 모델을 사용자 정의할 수 있습니다.
임베디드 프로세서와 이를 지원하는 타사 하드웨어의 혁신은 로봇의 가능성의 한계를 계속 확장해 나갈 것입니다. 이미 다양한 산업 분야에서 이러한 기능 중 일부를 활용하고 있지만, 고급 비전 처리 구성 요소를 통해 방대한 양의 시각 데이터를 실시간으로 처리하고 분석할 수 있게 되면 로봇이 순간의 결정에 보다 안정적이고 안전하게 반응하고 역동적인 상황에 적응하는 데 도움이 될 것입니다. 공장과 창고에서 인간과 더욱 긴밀하게 협력하는 협동 로봇부터 도시 거리를 안전하게 주행하고 물건을 배달하는 자율주행 차량과 드론에 이르기까지 로봇은 계속해서 세상의 작동 방식을 변화시킬 것입니다.