ロボットを受け入れる:社会に利益をもたらす革新
産業のみならず個人の生活レベルにおいても、ロボットは私たちの日常生活をより良くする方向へ影響を与えています
産業の観点から見ると、ロボットの影響力は明らかです。工場内では効率や生産性を向上させ、物流センターでは処理できる注文数を最大限に増やす助けとなります。しかし、社会全体の視点から見ても、ロボットはより広い範囲で人々のニーズを満たす力を持っています。
エンジニアリングやロボット工学に関わる私の仕事は、世界に革新をもたらす可能性を秘めています。私たちのチームが行うすべての貢献が、ロボットがより複雑なタスクを実行する潜在能力を向上させます。ロボットが複雑性と革新性を高め、広く普及が進むほど、社会に与えるポジティブな影響も増していきます。
ケアのコスト削減と生活の質の向上
製造業において、ロボットの効率性は長期的なコスト削減をもたらします。この考え方は、人々の生活にも当てはまります。たとえば、現在では心拍数などのバイタルを検知できるスマート ウォッチが存在しますが、さらに一歩進んで将来的にロボットが介護者の役割を担えるとしたらどうでしょうか。
推定によれば、高齢者の約 3 分の 2 が基本的な生活ニーズを自力で満たすことができず、何らかの支援や介護を必要としています。これらの人々にとっては、コップを手に取ったり食事の準備をしたりなど簡単なことさえ支援が必要になりますが、通常の介護サービスを余裕を持って利用できる人々は限られています。そのような状況で、ロボットはよりコストの低い解決策として、介護者がいない場合でも必要な役割を果たせます。同様に、病院では、ロボットが食物や薬を患者のもとに直接運ぶこともできます。
家庭では、ロボットが家事を行う場面も考えられます。将来、さまざまなレシピがプログラムされ、調理スキルがダウンロードされたロボットを購入し、正確に料理を作らせることができるとしたらどうでしょうか。食器を洗うこともできるかもしれません。栄養豊富な夕食の準備で健康を促進できるだけでなく、家族と過ごす時間を増やすことも可能になります。ロボットは、あらゆる人の生活をより良いものにする可能性を秘めています。
労働者の安全な環境の促進
ロボットは、物流の最適化や製品の欠陥の監視、工場内での潜在的な危険の識別など、さまざまなプロセスを改善することができます。ロボットは、施設内のさまざまなエリアを監視およびスキャンして、漏れの発生の可能性を指摘したり、危険なエリアに立ち入ろうとする人に警告を発したりして、安全性の向上に役立ちます。また、工場内ではロボットと人間の密接な連携が進んでおり、これはロボットが家庭に導入される日が近づいていることを示しています。
安全関連の機能を搭載するロボットにはさまざまな種類があります。ロボット アームは高精度で大きな重量を持ち上げることができます。協力ロボット (コボット) も同様ですが、持ち上げられるのは最大で 50 ポンド (約 23kg) 程度です。モバイル ロボットは、物資をある場所から別の場所へ運ぶために設計されています。人型ロボットは、これらすべての機能を一つにまとめたものです。これらの機能の組み合わせにより、人型ロボットは複雑な一連のタスクを遂行するために必要な移動性と精度を確保できます。
TI では、ロボットの継続的な影響力を認識しており、それを現実のものにするために半導体技術を活用しています。設計者や OEM (自動車メーカー) 各社と密接に協力しながら、機能安全の遵守に関連する課題を解決し、物流や自動化向けのソリューションを開発しています。TI では、設計上の課題をシステム レベルで検討し直し、複数チップまたは単一チップの選択肢を提供できます。
さらに、自社の製造施設内でも部品の取り扱いにロボットを活用しており、効率性を高めるために社員とともに働くさまざまなロボットを多数展開しています。この直接的な経験は、製品の品質を向上させるだけでなく、未来に向けての準備を進めるために役立っています。
TI のデバイスは、冗長性や機能安全に関する要件への準拠をサポートします。また、コボットや人型ロボットなどのロボットの関節部分における基板スペースの最適化に役立つ、小型のパッケージ オプションを提供しています。TI の窒化ガリウム (GaN) デバイスは、ゲート ドライバを統合することでロボットのサイズと効率を最適化します。それによってメーカーは、ロボットに必要なスペースの削減、消費電力の最適化、性能の最大化を実現できます。これらすべてにより、動作時間や載荷能力の向上が期待できます。
より良い社会のためのロボット技術の革新
ロボット技術における TI の目標は、シンプルな機能から複雑な機能まで、さまざまな機能を持つコスト効率に優れた高性能デバイスを作り、企業が新しく優れた製品を生み出す手助けをすることです。他の企業との協力を通じて、ロボットが直面する現在と未来の課題に対応するセンサやモーター制御のソリューションを提供しています。
TI が成し遂げるチップ レベルでの最新化と進歩は、ロボット メーカーがロボットの能力を革新し、向上させ、社会にポジティブな影響を与える可能性のあるロボットを生み出すために役立っています。ロボットは人間ではありませんが、その社会への貢献は明らかです。SF 映画ではさまざまな描かれ方をしているかもしれませんが、ロボットの目的は人間の仕事を奪うことや世界を支配することではありません。ロボットの本質は、どんな環境においても人間が生きるために必要なもの、そして生活を楽しむために必要なものを理解し、認識することにあります。必要不可欠なサービスを提供することから、安全な労働環境の確保に至るまで、ロボットはその役割を果たしていきます。
TI でロボット関連のシステム エンジニアリングおよびマーケティング マネージャーを務める Errol Leon がこのブログ記事を執筆しました。