パッケージングが電源設計の革新における次のフロンティアである理由

電源システムが限られた面積内でより高い能力を求められるにつれて、パッケージングの革新により、より高い統合性、安全性、および性能が実現されます

23 3 月 2026 | テクノロジーと革新

わずか十年前と比べて、現在の車両は根本的に異なる体験を提供しています。ドライバーは、より滑らかな加速、先進運転支援システムによる安全性の向上、シームレスな無線アップデート機能のアップデート、および電気自動車における航続距離の延長といった利点を享受します。

これらの進歩はいずれも、回路基板上に電子部品を追加することによって実現可能となっています。しかし、そのためには、エンジニアは厳しく制約されたスペースに、より多くの電力、処理能力、および機能を統合する必要があります。

この課題は、自動車業界にとどまりません。データ センター、産業システム、および民生用電子機器にわたり、設計者は同じ根本的な課題に直面しています。その課題とは、サイズを大きくすることなく、より高い性能を発揮する電源システムを実現することです。そしてそのためには、パワー モジュールを用いた、より高度なパッケージングが求められます。

現代の電源システムにおけるパッケージングの重要性

パッケージングは、半導体チップを周囲の電源回路に接続し、熱を管理し、電気的特性を制御し、さらに繊細な電子部品を保護します。パッケージングは、ノイズや電気信号品質の低下といった悪影響を生じさせることなく、電気的性能を維持するうえで基本的な役割を果たします。

電力レベルの増加とシステムへの知能の高度化に伴い、パッケージングの役割は一層重要になります。高電圧は、低電圧の制御回路 (システム性能を監視および制御する繊細な電子回路) と共存しつつ、安全に動作する必要があります。熱は、限られた筐体内で効率的に放散される必要があります。さらに、部品は、継続的な電気的および熱的ストレス下でも信頼性高く動作する必要があります。

これに対応するため、設計エンジニアはパワー モジュールに着目しています。パワー モジュールは、電子設計におけるプラグ アンド プレイのビルディング ブロックです。これらは、複数の電子部品を一つのパッケージに統合します。

「パワー モジュールは未来です」と、TI の高電圧製品担当バイス プレジデント兼ゼネラル マネージャーである Kannan Soundarapandian は述べました。「従来はトランスと基板上のすべての要素で構成されていたものを、一つの小型パッケージに集約します。エンジニアは、同一基板上に複数の部品を配置する代わりにパワー モジュールを採用することで、市場投入までの時間を短縮できます。」

設計にパワー モジュールを実装するために、TI のエンジニアはデバイスのパッケージングに注目しています。パッケージングは、エネルギーの流れ、熱の放散、そしてモジュールの寿命期間にわたる性能を規定します。より高い電力レベルと高速動作を実現するために電圧が上昇するにつれて、高電圧の電力部品と低電圧の制御回路を安全に分離することが不可欠になります。

パワー モジュールがより安全なシステムを実現する仕組み

より高い性能と効率を実現するために高電圧で動作しながら、電源システムは、システムの挙動を監視および制御する低電圧の制御回路を保護する必要があります。この保護は絶縁と呼ばれ、パッケージング上で実装されます。これにより、エネルギーを安全に伝達しつつ、危険な電気的干渉電磁干渉を防止できます。

「パッケージングは非常に重要です」と、Kannan は述べています。「絶縁モジュールにおいて、パッケージングは、小型化された部品が設計どおりに動作するために必要な制御された環境を提供します。これらのシステムが寿命にわたって耐えなければならない電界の強さを考えると、その環境が完全に調整されていなければ、故障します。」

最新のパワー モジュールは、互いにミリメートル単位の距離で存在する高電界を内部に収めつつ、熱的安定性と長期信頼性を維持する必要があります。しかし、従来の絶縁手法では、より広い物理的間隔や個別の絶縁部品が必要となるため、ソリューションのサイズが大きくなり、統合が制限されます。

TI の IsoShield™ 統合パッケージング技術は、絶縁と電力伝送を一つのコンパクトなモジュール構造に統合します。大型のディスクリート部品に依存するのではなく、IsoShield 技術は、コンパクトで高電圧対応の絶縁を実現し、サイズを削減しながら長期信頼性を強化します。

パワー モジュールがより高性能なシステムを実現する仕組み

回路基板上の磁気部品も同様の制約を生み出し、大きなスペースを占有するとともに、システム設計の柔軟性を制限します。

TI のパワー モジュールは、インダクタとコンデンサを統合することで、高効率な DC/DC 変換を実現します。多くのモジュールでは、インダクタをパッケージの上に直接積層することで、非常に小型のフォーム ファクタを実現します。

TI 独自の MagPack™ パッケージング技術は、磁気部品を製造し、それらをパッケージ内に直接埋め込むことで、統合をさらに一段と高めます。

電気自動車、データ センター、パーソナル エレクトロニクスにおいて、これらの利点は、それぞれ高速充電、高い耐障害性を備えたデータ インフラストラクチャ、およびより高い機能性として現れ、いずれも同一の物理スペース内で実現されます。

これらの進歩は、電源設計の発展のほんの始まりにすぎません。

次世代パワー モジュールによって実現されること

部品の統合がさらに進むにつれて、IsoShield および MagPack パッケージング技術により、パワー モジュールは、より高い電力密度、改善された熱性能、およびより信頼性の高い高電圧動作を実現できるようになります。

「パワー モジュールの最大のメリットは信頼性です」と、Kannan は述べています。「一つのパッケージに、性能および安全性について統計的に検証された複数の部品を統合でき、これはシステム レベルにも適用されます。これが、これらのモジュールが未来であると私が考える理由です。」

これらすべては、シームレスな体験として実現しますが、それが自動車であれ、検索を支えるデータ センターであれ、多くの人はそれを意識することさえありません。

パワー モジュールは、電源設計にこれまでにない可能性をもたらしており、その出発点はパッケージングにあります。

関連するニュース リリース

パッケージングが電源設計の革新における次のフロンティアである理由
23 Mar 2026 | テクノロジーと革新

パッケージングが電源設計の革新における次のフロンティアである理由

電源システムが限られた面積内でより高い能力を求められるにつれて、パッケージングの革新により、より高い統合性、安全性、および性能が実現されます

EV 体験を再定義する 3 つの半導体技術
16 Mar 2026 | テクノロジーと革新

EV 体験を再定義する 3 つの半導体技術

協業主導の半導体技術が、EV を日常的に利用可能な実用的なオプションへと変革

精度のテスト
16 Feb 2026 | テクノロジーと革新

精度のテスト

半導体の進歩によって促進される試験装置の飛躍的進歩

すべて表示

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.